This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:超过 TUSB4041I-Q1建议工作温度对寿命的影响

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336400/tusb4041i-q1-lifetime-impact-of-exceeding-the-recommended-operating-temperature-for-tusb4041i-q1

器件型号:TUSB4041I-Q1

你好。 我们正在设计需要1到4个 USB 高速集线器的测试设备。 它的 工作温度可能会超过大多数 TI USB 集线器的推荐条件(最坏情况为95C)。

是否有任何数据表明、当环境温度 上升到 超过其建议的工作条件时、器件如何降低? 为了澄清一点、我们想知道超过这些温度是否会立即破坏 IC。

提到 除了温度范围之外、TUSB4041I-Q1对我们也很有用。 如果有任何部件更适合、我们将不胜感激。

谢谢。

兹比格涅夫-德罗茨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Zbigniew :

       如果温度超过建议的85C 工作温度、则它在功能上仍然可以工作、但不保证通过 USB3合规性测试。

       直到温度 超过125°C 的绝对温度、器件才会损坏。

       所有 TI 汽车集线器均可在高达85°C 的 环境温度下工作。

    此致

    布赖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我还有几个问题:

    125°C 是从哪里来的?  TUSB4041I-Q1的产品说明书指定了最高结温为105°C、最大存储温度为150°C。 如果器件的绝对最大额定值为125°C 环境温度、我非常感谢器件型号。

    -什么不符合 USB3合规意味着?   它(例如)是否意味着 USB3集线器在2.0接口继续工作的同时停止以超高速速率传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zbigniew:

      符合 AEC 100测试规范 TUSB4041-Q! 3级器件。

    对于3级器件、它通过了125C 温度下的测试、可延长存储寿命。 但由于 数据表中没有提到它、我将再次与系统工程师核实。

    -对于合 规性测试,有很多项目 SSTX,针对 USB3的 SSRX 测试以及 USB2合规性,但不确定哪个测试可能会失败。  它可能只是失败的那些电气测试,但可以提出电气测试和功能测试。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zbigniew:

      产品工程师刚刚确认、 结点的绝对最高温度是工艺技术的绝对最大温度。  

     对于 TUSB4041-Q1工艺技术、 结温的绝对最高温度为125C。

    此致

    布赖恩