This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:关于 THVD1410 A/B 端子和连接到外部电缆的连接器之间的电阻器值的问题。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334205/thvd1410-question-about-the-resistor-value-between-thvd1410-a-b-terminals-and-the-connector-connected-to-external-cable

器件型号:THVD1410

大家好!

我的一个客户正在考虑将 THVD1410用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
您可以给我答复吗?

问:
他们将使用器件数据表第27页上的图37电路。
但他们担心外部通信线路短路时 R1、R2电阻器会产生热量。
他们认为在 R1、R2电阻器(共20 Ω)上会消耗1.25W (10 Ω* 2 * 0.25A * 0.25A)的功率、因为 THVD1410最大短路电流为250mA。他们认为1.25W 是大功率耗散。
他们需要将 R1、R2电阻值从10 Ω 更改为2 Ω、以将发热降低 至0.25W (2 Ω* 2 Ω* 0.25A * 0.25A)。

当 R1和 R2电阻为2 Ω 时、THVD1410能否保护1KV 浪涌(IEC61000-4-5)瞬态输入?
此外、当通信线路彼此短路时、是否有其他任何方法可以减少电阻器产生的热量?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    因此、如果 A 和 B 之间有一个20欧姆的负载、这不是短接。 RS 至485标准在以下情况下考虑了短路:

    A 到 B 直接短接

    A 或 B 直接短接至 GND

    A 或 B 直接短接至-7V 至12V 之间的电压电源(RS 的共模范围)  

    我之所以提出这个问题、是因为在所述的"短路"条件下、基本上有0%的几率会获得250mA。  

    通常、当器件驱动高电平时、从 VCC 到 A 和从 B 到 GND 的阻抗各为~7欧姆。 驱动器中有两个二极管-因此驱动器输出的最大电压约为4.4V。 如果在所述的短路条件下将电流置于大约4.4V/((7+10)* 2、这大约是130mA、但来自驱动器的电流增加可能会影响器件的输出阻抗、您可以看到小于该附加值。 语句和错误。   

    因此、即使我们提供150mA 裕度 、也会使总功耗达到约450mW -这仍然相当高、但不到您的预期值的一半。  

    如果他们担心电源短路、那么他们可能仍需要考虑250mA 限值-但在大多数情况下、不会被击中、

    综上所述-对于1kV 浪涌的电阻大小:

    1.它们需要至少为10欧姆-可以稍大一些(通常我们通常说10到20欧姆-但为了最小化串联电阻引起的负 SI 影响、我们通常推10欧姆)。 如果这些电阻小于10欧姆、则可能无法衰减浪涌期间可能导致 IC 损坏的峰值瞬变。  

    2.他们需要做脉冲保护,否则他们真的不会增加太多的好处。  

    3.如果短路是真正需要考虑的问题、虽然电阻大小调整可能仍需要更大的电阻器-但它们用于浪涌保护、因此并非听不到更大的电阻器。  

    总之、

    1.它们很可能不需要1.25W -在极少数情况下、功率耗散是合理的、因为在大多数时间它应该比该功率耗散低得多。 如果他们把这种规模放在他们的身上,就没有风险-除了它更大,更昂贵。  

    2.它们无法将防脉冲电阻的电阻降低到10欧姆以下—这基本上会导致电阻几乎没用,因为它不会提供1kV 的保护。  

    3. 1kV 专为二极管+电阻器组合而设计-因此如果使用不同的二极管、您会看到略有不同的结果-因此在您的系统中进行测试对于了解正确的断点至关重要。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我把你的回复告诉了客户、他们理解了。
    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。