您好!
我有几个问题要问、是否要 将 DP83826用作 AX58100 EtherCAT 从站控制器(ESC)的第三个端口的 PHY 芯片。
1.是否可以避免 在增强模式下运行 PHY 芯片时使用 MCU 对其进行编程?
2.如果 我在增强模式下运行它(符合 EtherCAT ), Activity/link 引脚的闪烁速度是否符合 EtherCAT 的时序图标准? 此引脚的时序图是什么?
-数据表中没有提到此引脚在增强模式下的闪烁速度。

3.这种组合构成部分是否会出现任何可预见的问题?
感谢任何帮助或指导。 谢谢你,照顾好