This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:增强模式:连接/活动引脚 LED 闪烁是否符合 EtherCAT'的时序图?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339804/dp83826e-enhanced-mode-does-the-link-activity-pin-led-blinking-conform-to-ethercat-s-timing-diagram

器件型号:DP83826E

您好!

我有几个问题要问、是否要 将  DP83826用作 AX58100 EtherCAT 从站控制器(ESC)的第三个端口的 PHY 芯片。

1.是否可以避免 在增强模式下运行 PHY 芯片时使用 MCU 对其进行编程?

2.如果 我在增强模式下运行它(符合 EtherCAT ), Activity/link 引脚的闪烁速度是否符合 EtherCAT 的时序图标准? 此引脚的时序图是什么?

-数据表中没有提到此引脚在增强模式下的闪烁速度。

3.这种组合构成部分是否会出现任何可预见的问题?

感谢任何帮助或指导。 谢谢你,照顾好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您与我们联系。  我相信本文档将会满足您的需求。

    https://www.ti.com/lit/an/snla344c/snla344c.pdf?ts = 1711043267540&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    阿尔瓦罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我已经阅读了您发送的应用手册、但 LED 闪烁时序图上仍然没有结论性或明确的陈述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否指活动期间 LED 将闪烁的实际频率? 如果是、那么具体的 EtherCAT 规格是什么?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:  

    是的、LED 在活动期间的闪烁频率。  

    EtherCAT 规格如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发送表格。 请允许我再安排一天与我的团队进行讨论。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、DP83826可以满足该规范、可在寄存器0x18中进行配置

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    如果我们要在硬件增强模式下使用默认值、我想知道哪个值是默认值吗? 由于布板空间有限、我们尽量避免使用 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们需要20Hz 闪烁速率、我是否可以知道如何通过串行管理接口对 PHY 芯片进行编程? 我找不到 PHY 芯片用于对其编程的任何示例或连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    默认值为2h、5Hz。 若要更改此设置、需要访问寄存器。 SMI 允许我们通过 MDC 和 MDIO 线路访问寄存器。 这些将连接到某种控制器(MCU、MPU、SoC 等)、然后该控制器可以通过写入不同的寄存器对 PHY 进行编程。

    您能否向我发送您发现此 LED 闪烁速率要求的文档? 我查看了 Beckhoff 的《EtherCAT PHY 选择指南》 、但没有列出此要求。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro。

    感谢您提供的信息。

    您可在此访问此文档: https://www.ethercat.org/memberarea/Download/ETG1300_V1i1i1_S_R_IndicatorLabelingSpecification.pdf