This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:与 WUSB3801Q12TR 的比较

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333834/tusb320-comparison-with-wusb3801q12tr

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TUSB321

你(们)好。

我认为 TUSB320与 WUSB3801Q12TR 之间是 引脚对引脚兼容的、能否分享一下规格比较表? 谢谢!  

尼森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我 无法   在线找到 WUSB3801Q12TR 的数据表。 通过使用TI 交叉参考工具、我可以看到 TUSB321是一种直接替代产品。

    这意味着 TUSB321是引脚对引脚的、并且具有与该器件相同的功能。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    感谢您分享数据表。 正确的做法是、TUSB320与该器件引脚对引脚兼容。 我建议使用 TUSB320LAI、这是 TUSB320的更新版本。

    320LAI 的电流消耗低于原始320  (在 UFP 模式下为100uA --> 70uA)、ID 引脚具有失效防护功能。

    下表列出了在我们的器件与您参考的器件之间看到的差异:

    TUSB320LAI WUSB3801Q12TR
    I2C 地址选项 0x67 (H)、0x47 (L) 0x68 (H)、0x60 (L)
    无连接时的 OUT2/OUT1状态 2b'11时无连接 2b'01时无连接
    VDD 电源电压范围 2.7V - 5V 2.7 - 5.5V
    EN_N 高电压电平 (VDD - 0.3)- VDD 1.15V<
    未连接时的有效电流 70 μ A 22.5 μ A

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    在此处跟进您通过电子邮件提出的最新问题:

    "我发现 I2C 地址不同、因此客户必须更改代码以使其兼容。 我们是否有地址相同的设备?"

    原始 TUSB320与您发送的器件共用一个 I2C 地址。 当相应的 ADDR 引脚为低电平时、这两个部件都具有 I2C 地址0x60。

    TUSB320 WUSB3801Q12TR
    I2C 地址选项 0x61 (H)、0x60 (L) 0x68 (H)、0x60 (L)

    我查看了我们的其他器件、发现没有另一个 CC 控制器与  WUSB3801Q12TR 共享 I2C 地址。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    客户无法使用 TUSB320、因为在某些应用中、它们会将地址引脚拉至高电平、因此地址彼此不同。 我们可以使用 0x68 (H)、0x60 (L)地址制作自旋器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    遗憾的是、我们无法为此目的旋转。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shane:

    是否有任何其他与我们具有相同地址的 P2P 设备? 如果是、我们将尝试说服客户同时介绍我们的器件和这个竞争对手的器件。  

    尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我不确定 P2P 竞争对手的器件是否共享相同的地址。 让我联系我们的 PME、看看他是否有任何想法。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我们的 PME 不知道 TUSB320的其他 P2P 器件、因此我不确定我可以为竞争对手的选项提供多少帮助。

    我曾告诉我们的 PME、WUSB3801Q12TR 是一个 P2P 竞争对手。 如果您对 TUSB320本身有任何问题、我很乐意回答。

    此致!

    谢恩