Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 主题中讨论的其他器件:TUSB3410
您好!
有没有可替代 CP2105 (单芯片 USB 转双 UART 桥接器)的解决方案?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
TUSB3410是 TI 唯一一款 USB 转 UART 解决方案。 TUSB3410支持 USB 转 UART、但它只是单桥接器、而不是双桥接器。
TUSB3410是依赖于驱动程序的器件、目前我们对 TUSB3410的软件支持有限、因此除了向客户提供驱动程序供其使用外、我们将无法提供任何支持。 如果您觉得可以、我们可以向您推荐该器件。
如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢。
瑞安