This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:CP2105替代解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343342/tusb9261-solution-to-replace-cp2105

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

您好!

有没有可替代 CP2105 (单芯片 USB 转双 UART 桥接器)的解决方案?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TUSB3410是 TI 唯一一款 USB 转 UART 解决方案。 TUSB3410支持 USB 转 UART、但它只是单桥接器、而不是双桥接器。

    TUSB3410是依赖于驱动程序的器件、目前我们对 TUSB3410的软件支持有限、因此除了向客户提供驱动程序供其使用外、我们将无法提供任何支持。 如果您觉得可以、我们可以向您推荐该器件。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安