This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HSYNC 不输出的条件

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312467/tfp401a-conditions-where-hsync-is-not-output

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401

尊敬的支持团队:

我们的一位客户对 TFP401A 的 Hsync 输出有疑问。
当客户使用 TFP401AMPZPEP 调试电路板时、仅未输出 Hsync 信号。

当客户输入来自摄像头模块的 HDMI 视频信号(分辨率为1080p/29.97)时、Hsync 信号不会从 TFP401A 输出。
请注意、摄像头模块的视频信号不包括音频数据。

然而,当我使用相同的输入通过 TFP401PZP EVM 板检查 Hsyunc 信号(引脚设置相同)来自一个摄像头模块的 HDMI 视频信号(分辨率1080p/29.97 ),
我能够确认已输出信号。

TFP401A 的 Hsync 抖动消除功能是否可能与输入信号不匹配、导致 Hsync 输出出现问题?

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能看到输出 ODCK 时钟和 DE 信号吗?  您使用的是什么输入格式模式?  

    请告诉我您是如何设置引脚的。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach-san,
    感谢您的回答。

    我们已要求客户比较来自 TFP401和 TFP401A 摄像头模块的输入信号。 输入信号标准为 YUV422、像素速率为74.6MHz。
    附有 TFP401A 的引脚布局。
    e2e.ti.com/.../TFP401A-pin-layout.pptx


    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    进行原理图审阅需要1-2个工作日。 在我处理此问题时、您可以发送输入和输出信号的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、支持团队。

    我从客户那里得到了反馈。

    SEB9692电路板 TFP401EVM 我们测量了电路板输出的 DE 和 CLK 信号。 客户评估板 TFP401A 和 TFP401EVM 板输出的波形相同。
    在一个周期中、两个 DE 信号都在比平时更短的时间内处于低电平、此时似乎未正确输出 Hsync。
    顺便说一下、DE 的最小关闭时间为数据表中的 Tpixcel、与 CA像 素相比、它的最小值约为13.5ns、
    似乎在休息时间有更多的裕度,
    但我想知道我的解释是否不同。

    e2e.ti.com/.../TFP401-DE_5F00_Hsync_5F00_Vsync.pptx

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    使用 TFP401时您会看到同样的问题吗? 您是否已尝试更换设备、以了解抖动清除是否是问题所在?

    另外、很遗憾我没有收到原理图审阅、今天就准备好了。

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图审阅。

    e2e.ti.com/.../TFP410_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Hiroaki_2800_2_5F00_15_5F00_24_2900_.pdf

    此外、此项目的 OEM/ODM 是谁、项目名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:
    感谢您的支持。

    我们收到了客户的反馈。
    我不能给你太多的细节,但它是一个屏幕切换设备为医疗机构。

    不是同时针对 TFP401/TFP401A 输出 H_SYNC。
    此外、TPF401A 不输出 CLK。

    在初始设置中、客户不会读取 EDID 并以固定的分辨率输出。
    使用1080p 29.97Hz 分辨率时、输出为 CEA VIC34格式。

    客户想知道是否支持 CEA VIC34格式。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    现在就让我们看看这个。  

    你为什么要这么做?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TFP401A 没有输出时钟、这意味着器件没有接收时钟。

    从 HSYNC、VSYNC 和 DE 波形可以看出、TFP401A/TFP401未正确地对输入数据进行编码。  为了使 TFP401/A 输出 DE 信号、必须在3个输入通道中的2个通道上正确解码消隐(在每个通道中对 DE 进行编码)。

    这是在一个电路板还是多个电路板上发生?

    您能否探测 TFP401A 输入并查看他们是否看到时钟?  

    您是否能够使用差动信号查看输入信号。 探头?

    此外、输入高速信号上是否有任何 ESD 或其他组件?

    PD 引脚是否也没有切换或有噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:
    感谢您的建议。

    我让客户检查一下。 我还要移除 ODCK 上拉电阻器并让其检查。
    如果我们收到客户的反馈、我们会通知您。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,告诉我这是否改变/解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:
    感谢您的支持。

    我们收到了客户的反馈。
    客户评论和波形已从 PPT 文件的第4页更新。

    对于 TFP401和 TFP401A、CLK 通常输出。
    通过在原型板上使用不同的 IC 将 CLK 波形与显示图像的电路板进行比较时、没有区别。
    因此、我认为输入信号没有问题。
    目前、未正确编码的信号是 Hsync 和 DE 信号。 目前、CLK 和 V_SYNC 正常输出、
    因此、CLK 和 V_SYNK 的输入也是正常的。

    DE 似乎是正常输出的、但是否存在除非 H_SYNK 也被正确解码、否则 DE 不能正确输出的情况?

    在 TFP401和 TPF401A EVM 以及客户的原型板中发现了此问题。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    正确实现的 EVM 中也会出现该问题、这意味着这很可能是输入信号完整性问题。

    此外、74.18MHz 处的时钟速度似乎是正确的。 这意味着 HSYNC 应该为33.72kHz、而 VSYNC 应该为30Hz。 在波形中、HSYNC 似乎正确:

    如果我误解了图像、请告诉我。 很难在黑色背景上看到波形。 如果可能、您可以在白色背景下发送邮件吗?

    您是否能够使用协议分析仪来验证 TMDS 信号是否进入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还有关于输入上抖动的信息。 我将尝试在使用我们的 EVM 板的实验中重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:
    感谢您的支持。

    一位客户向我们发送了一个白色背景的示波器波形。
    此外、即使我移除了 ODCK 上拉电阻器、波形也没有变化。

    客户评论和波形已从 PPT 文件的第8页更新。
    e2e.ti.com/.../TFP401-DE_5F00_Hsync_5F00_Vsync_5F00_03.pptx
    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    我仍在获取所需设备以尝试重现问题的过程中。  

    您是否能够使用差动信号查看输入信号。 探头?

    此外、输入高速信号上是否有任何 ESD 或其他组件?

    PD 引脚是否也没有切换或有噪声?

    [/报价]

    同时,你可以看看以下问题吗?

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:

    我收到了客户的反馈。

    它们使用差分探头测量 HDMI 输入信号(CLK、Data0、data1、data2)。
    客户波形已从 PPT 文件的第16页更新。
    e2e.ti.com/.../7446.TFP401-DE_5F00_Hsync_5F00_Vsync_5F00_03.pptx

    我们在输入视频信号的同时也测量了 PD 引脚、客户告知没有产生特别的噪声。

    我希望这些信息有助于您重现问题。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    我最后拥有了所需的所有设备、因此我将尝试在实验室中重现此问题。  

    DOE HSYNC 跳跃会影响输出视频 RGB 视频吗? 此外、您是否还可以将视频格式从 YUV 4:2:2更改为 RGB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、PD 引脚是否以任何方式具有噪声?

    您看到的是在多个电路板上跳过这个 HSYNC、还是仅这个电路板上跳过这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在实验室完成测试出现延迟。

    我刚从为期一周的商务旅行中回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:

    感谢您的答复。

    我们已将您的问题传回客户。
    我们还询问了缺少 Hsync 的频率和情况。

    我希望您可以重现此问题。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    我会尝试在今天结束之前准备好一些数据、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroaki、

    我无法重现您遇到的问题。 我还能做些什么吗?

    e2e.ti.com/.../TFP401A-HSYNC-Skip.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:

    感谢您在客户的条件下进行实验室测试。

    我向客户询问缺少 H_SYNC 的详细情况。
    当 H_sync 缺失时、请客户再次检查、以查看附近是否有任何可能会触发的东西。

    谢谢、此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:
    感谢您的 支持。

    感谢您在实验室中测试我们的产品。 请告知我们您使用的视频分辨率、以便我们了解客户操作环境的不同之处。 在客户的最新通信中、视频格式的正确输出格式为 RGB、而不是 YUV422。 如果可能、您能以 RGB 格式再次检查吗?

    我们收到了客户的反馈。 HSYNC 跳过频繁发生、在每个电路板上都发生。
    跳过间隔约为29.97Hz。 客户使用的摄像头模块是 EIZO 的 SSZ-9700、即使是 RGB 格式也会出现同样的问题。
    如果在 TPF401系列中使用此模块时有任何问题、敬请告知。
    https://www.eizoglobal.com/products/duravision/ssz-9700/

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hey Hiroaki-San、

    测试的视频分辨率为1920x1080 @29.98Hz。

    视频格式为 RGB、没有音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh-San:
    感谢您的 答复。

    我们已告诉客户您在实验室中测试的视频格式和视频分辨率。
    我们认为问题在于客户。 我们将让客户自行解决问题。
    感谢您的大力支持。

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!