主题中讨论的其他器件: TFP401
尊敬的支持团队:
我们的一位客户对 TFP401A 的 Hsync 输出有疑问。
当客户使用 TFP401AMPZPEP 调试电路板时、仅未输出 Hsync 信号。
当客户输入来自摄像头模块的 HDMI 视频信号(分辨率为1080p/29.97)时、Hsync 信号不会从 TFP401A 输出。
请注意、摄像头模块的视频信号不包括音频数据。
然而,当我使用相同的输入通过 TFP401PZP EVM 板检查 Hsyunc 信号(引脚设置相同)来自一个摄像头模块的 HDMI 视频信号(分辨率1080p/29.97 ),
我能够确认已输出信号。
TFP401A 的 Hsync 抖动消除功能是否可能与输入信号不匹配、导致 Hsync 输出出现问题?
此致、
由山浩明