Other Parts Discussed in Thread: BQ24253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ESD441 主题中讨论的其他器件:BQ24253
您好!
Type-C (USB2.0) VBUS 具有5V 输入。 并连接到 BQ24253。
在这种情况下、我应该选择哪种 ESD 保护器件?
此致、
DDdoor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、DDdoor:
对于 USB 2.0 VBUS 保护、我们推荐使用 ESD441DPLR。
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致、
J·普拉盛