This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD441:适用于 BQ24253的 ESD 保护

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343435/esd441-esd-protection-for-bq24253

器件型号:ESD441
主题中讨论的其他器件:BQ24253

您好!

Type-C (USB2.0) VBUS 具有5V 输入。 并连接到 BQ24253。
在这种情况下、我应该选择哪种 ESD 保护器件?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    对于 USB 2.0 VBUS 保护、我们推荐使用 ESD441DPLR。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛