您好!

对于带有以下电阻的接地连接开关;
断开时的开关电阻、RSW_OPEN=50千欧
闭合时的开关电阻、RSW_CLOSED = 50 Ω
对于10mA 湿性电流设置、
开关打开时 INx 引脚上的电压= 10mA * 50千欧=500V。
这超出了 INx 引脚上的电压限制、最大值为40V。

您可以帮助解决此问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!

对于带有以下电阻的接地连接开关;
断开时的开关电阻、RSW_OPEN=50千欧
闭合时的开关电阻、RSW_CLOSED = 50 Ω
对于10mA 湿性电流设置、
开关打开时 INx 引脚上的电压= 10mA * 50千欧=500V。
这超出了 INx 引脚上的电压限制、最大值为40V。

您可以帮助解决此问题吗?
您好、Bhaskar:
INx 引脚上的最大电压将是低于 VS 电源电压的二极管压降。 湿性电流电路不是在任何负载电阻值上强制施加特定大小的电流的"恒定电流"电路。 如果是这样、则 INx 引脚上的电压必须增加到大于 VS 电源电压的电平、这是正确的。
相反、湿性电流电路的作用更类似于"电流限制"电路、并且本质上是具有最大电流限制的导通 FET 架构。 该器件根据欧姆定律(V=I*R)的基本原理运行、其中 V = VS 电源电压(减去 A 二极管的压降)、R = INx 引脚和 GND 之间的电阻、I = INx 引脚和 GND 之间电阻上的电流。
当 INx 引脚之间的电阻非常大时(例如当一个开关打开时)、如果从 INx 引脚流出的任何湿性电流很小、并且 INx 引脚电压将大致等于 VS 电源电压减去二极管压降。
但是、当开关闭合且 INx 引脚和 GND 之间存在非常低的电阻时、电阻两端的电流将大于配置的湿性电流限值(1、2、5、10或15 mA)、 然后、器件会将湿性电流量限制在此配置水平。 然后、INx 引脚电压只需通过求解欧姆定律来确定(V=I*R =湿性电流*电阻)。
当电阻足够大、允许一些湿性电流流动但不足以受到限制时、流经电阻的湿性电流大小将由欧姆定律决定(I = V/R = VS 电源电压/电阻)。
在任何情况下、该器件都不能强制产生足够的电流来使 INx 引脚电压高于 VS 电源电压。
此致、
乔纳森
尊敬的 Bhaskar:
未指定导通 FET 的压降和导通状态电阻、也不应作为必需信息、因为湿性电流是这些类型的器件的主要关注点。
TIC10024-Q1使用比较器来检测引脚电压是否高于4个可配置电压阈值(2V、2.7V、3V 或4V)中的一个。
当存在一条电阻式接地路径允许电流在 INx 引脚和 GND 之间流动时、INx 引脚上的电压将为:
Vinx = Req x Iwett (其中 Req 是等效电阻、Iwett 是湿性电流电平)
当没有接地电阻路径、或者电阻值足够大、能够防止 Vinx 电压低于比较器的阈值时、器件将只知道 Vinx 电压高于阈值。
该器件只能通知您电压是高于还是低于比较器阈值、它是 INx 引脚和 GND 之间流经电阻负载的电流量的乘积。
此致、
乔纳森
尊敬的 Bhaskar:
可以。 电流吸收电路位于 INx 引脚和 GND 之间、组成该电路的晶体管上存在小压降、从而防止 INx 引脚上的电压等于 GND。 因此、当使用电池连接的开关时、在确定阈值电平时应考虑此压降。
该数据表根据半导体制造工艺变化、电压和温度、运行条件以及一些统计裕度指定了与最坏情况值相关的最大电平。 因此、典型值将小于此最大值、您应该永远不会看到此保证最大值。 我曾亲自在许多器件上测量此值、以便在标称条件下更接近300mV 值、但您需要考虑高达数据表最大限制的值。
但是、TIC10024-Q1比较器的最低检测阈值为2V、高于最大 VCSI_Drop 值、这应该不是问题。
此致、
乔纳森
尊敬的 Bhaskar:
INx 引脚电压将是从电池电压中减去的开关电阻两端的电压降。
INx = Vbat -(湿性电流*开关电阻)
INx = 18 -(0.015 * 50)= 17.25伏
对于电池连接的开关、您需要更大的开关电阻值、以使 INx 电压足够低、能够降至比较器阈值以下。 这是因为电池电压是固定电压电平、因此 INx 电压是由流经开关电阻的电流产生的压降的结果。 这是欧姆定律(V = I * R)。
同样、在开关基于接地端的电流源配置中、固定电压电平变为 GND 或0V、INx 引脚电压就是流经开关电阻的电流产生的电压的较高侧。 在这种情况下、需要较低的开关电阻。
VCSI_Drop_Closed 参数仅在您的电阻可将 INx 引脚电压置于此指定电平附近或低于此电平时需要考虑、因为此参数本质上是一个接地偏移值。 例如、18V 压降上的完整15mA 湿性电流的最大电阻值为1200欧姆(18/0.015 = 1200)。 如果开关电阻大于1200欧姆或压降小于18V、则湿性电流将小于15mA。
VCSI_DROP_CLOSED 规格意味着在某些工作条件下、即使开关电阻大小合适、器件也可能无法将 INx 引脚电压拉至低于此最大电平。
此致、
乔纳森