This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024-Q1的 INx 引脚处的电压

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328744/tic10024-q1-voltage-at-inx-pin-of-tic10024-q1

器件型号:TIC10024-Q1

您好!

对于带有以下电阻的接地连接开关;

断开时的开关电阻、RSW_OPEN=50千欧

闭合时的开关电阻、RSW_CLOSED = 50 Ω

对于10mA 湿性电流设置、  

开关打开时 INx 引脚上的电压= 10mA * 50千欧=500V。

这超出了 INx 引脚上的电压限制、最大值为40V。

您可以帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhaskar:

    INx 引脚上的最大电压将是低于 VS 电源电压的二极管压降。  湿性电流电路不是在任何负载电阻值上强制施加特定大小的电流的"恒定电流"电路。  如果是这样、则 INx 引脚上的电压必须增加到大于 VS 电源电压的电平、这是正确的。

    相反、湿性电流电路的作用更类似于"电流限制"电路、并且本质上是具有最大电流限制的导通 FET 架构。  该器件根据欧姆定律(V=I*R)的基本原理运行、其中 V = VS 电源电压(减去 A 二极管的压降)、R = INx 引脚和 GND 之间的电阻、I = INx 引脚和 GND 之间电阻上的电流。

    当 INx 引脚之间的电阻非常大时(例如当一个开关打开时)、如果从 INx 引脚流出的任何湿性电流很小、并且 INx 引脚电压将大致等于 VS 电源电压减去二极管压降。  

    但是、当开关闭合且 INx 引脚和 GND 之间存在非常低的电阻时、电阻两端的电流将大于配置的湿性电流限值(1、2、5、10或15 mA)、 然后、器件会将湿性电流量限制在此配置水平。  然后、INx 引脚电压只需通过求解欧姆定律来确定(V=I*R =湿性电流*电阻)。

    当电阻足够大、允许一些湿性电流流动但不足以受到限制时、流经电阻的湿性电流大小将由欧姆定律决定(I = V/R = VS 电源电压/电阻)。

    在任何情况下、该器件都不能强制产生足够的电流来使 INx 引脚电压高于 VS 电源电压。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    感谢您的提示回复。

    我想考虑电流限制电路二极管和导通 FET 上的压降、准确计算 INx 引脚上的电压。 您能否告诉我、二极管两端的最大正向压降和 Pass FET 的导通状态电阻?

    此致、

    B·卡夫勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    未指定导通 FET 的压降和导通状态电阻、也不应作为必需信息、因为湿性电流是这些类型的器件的主要关注点。

    TIC10024-Q1使用比较器来检测引脚电压是否高于4个可配置电压阈值(2V、2.7V、3V 或4V)中的一个。  

    当存在一条电阻式接地路径允许电流在 INx 引脚和 GND 之间流动时、INx 引脚上的电压将为:

    Vinx = Req x Iwett (其中 Req 是等效电阻、Iwett 是湿性电流电平)

    当没有接地电阻路径、或者电阻值足够大、能够防止 Vinx 电压低于比较器的阈值时、器件将只知道 Vinx 电压高于阈值。  

    该器件只能通知您电压是高于还是低于比较器阈值、它是 INx 引脚和 GND 之间流经电阻负载的电流量的乘积。  

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    我对 数据表中的 VCSI_DROP_OPEN 和 VCSI_DROP_CLOSED 参数有疑问。 在计算电池连接引脚的 INx 引脚上的输入电压时、我们应该考虑这些值。

    此致、

    B·卡夫勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    感谢您的提问。 今天是在美国的假期。 Jonathan 将于下周早些时候回来、提供相关意见。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    可以。  电流吸收电路位于 INx 引脚和 GND 之间、组成该电路的晶体管上存在小压降、从而防止 INx 引脚上的电压等于 GND。  因此、当使用电池连接的开关时、在确定阈值电平时应考虑此压降。

    该数据表根据半导体制造工艺变化、电压和温度、运行条件以及一些统计裕度指定了与最坏情况值相关的最大电平。  因此、典型值将小于此最大值、您应该永远不会看到此保证最大值。 我曾亲自在许多器件上测量此值、以便在标称条件下更接近300mV 值、但您需要考虑高达数据表最大限制的值。

    但是、TIC10024-Q1比较器的最低检测阈值为2V、高于最大 VCSI_Drop 值、这应该不是问题。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的解释。

    您能否帮助我在考虑到  VCSI_DROP_CLOSED 的情况下、在开关电阻为50 Ω 且15mA 湿性电流设置为50 Ω 时、计算电池(VBAT=18V)连接引脚的 INx 引脚上的电压。

    此致、

    B·卡夫勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    INx 引脚电压将是从电池电压中减去的开关电阻两端的电压降。

    INx = Vbat -(湿性电流*开关电阻)

    INx = 18 -(0.015 * 50)= 17.25伏

    对于电池连接的开关、您需要更大的开关电阻值、以使 INx 电压足够低、能够降至比较器阈值以下。  这是因为电池电压是固定电压电平、因此 INx 电压是由流经开关电阻的电流产生的压降的结果。  这是欧姆定律(V = I * R)。

    同样、在开关基于接地端的电流源配置中、固定电压电平变为 GND 或0V、INx 引脚电压就是流经开关电阻的电流产生的电压的较高侧。  在这种情况下、需要较低的开关电阻。

    VCSI_Drop_Closed 参数仅在您的电阻可将 INx 引脚电压置于此指定电平附近或低于此电平时需要考虑、因为此参数本质上是一个接地偏移值。  例如、18V 压降上的完整15mA 湿性电流的最大电阻值为1200欧姆(18/0.015 = 1200)。  如果开关电阻大于1200欧姆或压降小于18V、则湿性电流将小于15mA。  

    VCSI_DROP_CLOSED 规格意味着在某些工作条件下、即使开关电阻大小合适、器件也可能无法将 INx 引脚电压拉至低于此最大电平。

    此致、

    乔纳森