This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 路由直通以太网连接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329158/routing-passthrough-ethernet-connections

主题中讨论的其他器件:TPS2372、Strike、 TPS23861

我有一个设计使用 TPS2372和 TPS23861PW 来实现 PoE"菊花链"应用。  我已经与 TI 电源工程师合作、收到了有关设计的 PoE 部分的宝贵反馈。  他们建议我使用该论坛来解决我的其余 PHY 问题。

该设计有2条以太网路径: 一条直通路径;PoE 连接。  我的问题与以太网差分对和下方接地层的布线有关。  随附的 Word 文档列出了我的问题。  如果需要、我还可以提供 Altium 文件和/或 Gerbers。

我们将非常感谢您提供任何帮助。

 e2e.ti.com/.../TI-Questions-asked-during-initial-submission.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的时间。 您正在使用哪种 PHY?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan -

    我可能不理解您的问题。   我们未使用任何 PHY IC。  所有实际的以太网数据对线路都通过 PCBA 而不使用。  我们仅将以太网用于 PoE。  我的问题涉及如何正确地布置这些线路、因为我们没有使用这些线路。  我认为我提供的 Word 文档非常好地描述了我们正在做的事情。

    如果我回答错了您的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的说明、一些布局建议依赖于 PHY、因此我想提前对此进行确认。

    我正在与团队讨论您的问题、请明天进行跟进。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan -

    谢谢。  如果您愿意/它会帮助您,我可以通过电子邮件向您发送 Altium 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当然、这将有助于增加更多背景。 请在 e-mayhew@ti.com 上分享 。

    再次感谢、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan -

    我通过您提供的电子邮件链接向您发送了文件。  如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您共享这些文件。

    关于问题1、建议在 MDI 布线下设计一个实心接地层、用于阻抗控制和电流返回路径。

    关于问题3、您能否分享您注意到的有关此变压器连接正常的基准? 我以前没有见过这种情况、因此我想看看并核实一下。

    对于问题2、我将与团队讨论此直通连接可能存在的阻抗问题。 请在明天或下周早些时候收到有关此附注的反馈。

    下面是一个很好的 PHY 布局检查清单、不过这里只有 MDI 布线上的注释可能与您相关:

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr048

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan -

    关于问题1 -我理解建议。  然而,我的问题是"什么地方"?  由于我们实际上没有在电路板上使用任何信号、所以我要将"接地平面"指的是什么?  是否使用 POE 接地?  我是否使用屏蔽接地?  我是否只使用一块未连接的铜?  还有其他问题吗?

    关于问题3 -查看这2个链接。  还有其他一些、但这是我在原理图上列出的两个
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/544013/dp83867-magnetics-connection
    https://microchip.my.site.com/s/article/Can-the-Ethernet-transformer-pairs-be-swapped

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Evan 将在3月5日星期二之前的计时银行工作。 请允许他继续支持您。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。  谢谢 Alvaro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的耐心。 我应该在明天之前为您提供反馈。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    与团队讨论后、我有几处更正:

    1、2)如果 PoE 迹线仅承载功率、则下面可以不设接地平面参考。 如果走线仅承载电源、则 J7/J8直通连接的阻抗不连续性也不构成问题。

    3) 3)您能说明背对背变压器在应用中的用途吗?  

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃文

    似乎对该系统存在误解。  我为这种困惑深表歉意。  以下是对您的问题的解答。  为了加快通信循环并避免误解、如果您想拨打电话、我们也可以这样做。

    1、2)如果 PoE 迹线仅承载功率、则下面可以不设接地平面参考。 如果走线仅承载电源、则 J7/J8直通连接的阻抗不连续性也不构成问题。
    它们不仅承载能量、  两组以太网布线都在向下游器件发送/接收数据。  这个方框图可能会有所帮助。

    我们的 PCBA 位于一个上游开关和两个下游摄像头之间。 交换机和摄像头之间有两个以太网连接(每个摄像头一个连接)。

    我们的器件从其中一个以太网连接拉出电源、而不执行其他操作。  但是、对于这两种连接、数据必须在两个方向上遍历 PCBA、以便交换机/摄像头可以相互通信。



    3) 3)您能说明背对背变压器在应用中的用途吗?  

    我的理解是、每个以太网连接器都需要磁性元件、以便在上游和下游连接的数据线路上实现隔离。  如果没有、您能告诉我需要做什么吗。
    注意: TI PoE 团队已经验证了这两个变压器是正确的。  但是、可能存在误解。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这里的混淆、感谢您进一步澄清。

    关于(2)、连接器的阻抗不连续性是一个问题。

    对于我们的 PHY 应用、我们建议在 RJ-45连接之前、MDI 布线与磁体之间的布线长度应小于3英寸。 这假设链路伙伴的 MDI 也遵循类似的 MDI 布线长度、以避免任何阻抗不连续性影响数据的问题。 是否需要此直通连接、或者是否有其他可能的方法?

    对于(3)、我同意 PoE 团队的观点、认为这看起来是正确的。

    请给我一些时间来确认(1)和(2)的正确接地参考平面。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于(1)和(2)、 这是我们为 PHY 提供的 PoE/PoDL 的接地平面建议:

    -在磁性元件之前(在 PHY 侧),使用板/数字接地作为 MDI 布线下的参考平面。

    -在磁性元件(连接器侧)之后,使用连接器接地作为 MDI 布线下的参考平面。

    -磁性元件下方没有接地平面

    目标是将 PHY 接地与连接器接地隔离以防止发生 ESD 事件、但我不清楚如何将这种方法应用于您的设计。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan -

    目标是将 PHY 接地与连接器接地隔离以防止发生 ESD 事件、但我不清楚如何将这种方法应用于您的设计。

    嗯。 。 。 TI 还有其他人可能知道吗?  我不确定现在根据到目前为止提供的信息应该做些什么。 。 。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我与团队进一步讨论了这一点。 机箱接地应用作 T1/T2变压器两侧以太网直通布线下的参考平面。  这里我主要担心的是、当连接器发生 ESD 冲击时 TPS2372/TPS23861可能会损坏、但由于它们以不同的接地为基准、因此我认为这不是问题。

    我已重定向至电源团队、以确认他们是否同意这一推理。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。  我将等待电源团队的来信、然后再关闭请求单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您帮助解决与 PHY 相关的问题!

    尊敬的 David:

    对于以太网连接器接地(在您的情况下为机箱接地)、我认为 PoE 布线可以留出大于0.06"的距离  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我现在将关闭该主题。 如果您有其他问题或疑虑、请回答或打开新主题。

    此致、

    帝昂