请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044A 大家好、
我们将在设计中使用 USB 集线器 TUSB8044AIRGCR。 我无法检测 USB 和5V 启用。 请参阅随附的原理图以 供参考。
下面是一个查询:-
1. USB 集线器是否需要 通过 I2C 进行配置才能启用集线器?
2.是否是任何 没有 i2c 或 EEPROM 来检测4个 USB (下行)的默认配置? (如果可能,请共享文档。)
我正在寻找你的积极回应。
——
谢谢、此致
拉胡尔·莱伊
高级硬件工程师(R&D)
+919667738712 | rrai@iotechworld.com
IoTechWorld Avigation Pvt Ltd
Plot No. 31,34 Sector 35
Gurgaon, Haryana 122004