This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044AIRGCR ||默认配置、不带 I2C 或 EEPROM、并连接至 ENBLE 4 USB (下游)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345789/tusb8044a-tusb8044airgcr-by-default-configuration-without-i2c-or-eeprom-to-enble-4-usb-downstream

器件型号:TUSB8044A

大家好、

我们将在设计中使用 USB 集线器 TUSB8044AIRGCR。 我无法检测 USB 和5V 启用。 请参阅随附的原理图以 供参考。
下面是一个查询:-
1. USB 集线器是否需要 通过 I2C 进行配置才能启用集线器?
2.是否是任何 没有 i2c 或 EEPROM 来检测4个 USB (下行)的默认配置? (如果可能,请共享文档。)
我正在寻找你的积极回应。
——
谢谢、此致
拉胡尔·莱伊
高级硬件工程师(R&D)
+919667738712 | rrai@iotechworld.com
IoTechWorld Avigation Pvt Ltd
Plot No. 31,34 Sector 35
Gurgaon, Haryana 122004
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul 您好:

       TUSB8044A 应能够在不更改外部 EEPROM 或 SMBUSz 配置的情况下检测默认设置下的下游端口器件。

      您可以再次上传原理图吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA 原理图:-e2e.ti.com/.../TUSB8044AIRGCR_5F00_PDB_5F00_DIGITAL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul 您好:

     我正在进行原理图审阅、并将在下星期一之前发送我的评论。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul 您好:

      您能否移除 SMBUSz 上的 R13下拉电阻器并观察到任何差异?

      晶体是否渗滤?

      

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 R13下拉电阻、使其现在正常工作。 我能够检测端口