This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:设置了保留位的 Rx FIFO 0状态报告

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345529/tcan4551-q1-rx-fifo-0-status-reports-with-reserve-bits-set

器件型号:TCAN4551-Q1

您好!

我看到在运行一段时间后、Rx FIFO0状态寄存器显示 RX FIFO0 FULL 状态。

为了查看具体情况、我开始每1秒读取一次 FIFO0状态寄存器、然后发现就在设置 FIFO0 FULL 状态之前、状态寄存器读取显示为0x88000000。 从数据表中看、这些是保留位。 此外、一旦显示该值、连续读取 FIFO0状态会显示填充索引在未生成水线中断的情况下不断增加、最终以 FIFO0满状态结束、但已设置。

现在添加一些背景信息、我将在测试模式下使用 tcan4551、通过 TXD 和 RXD 连接连接的外部收发器。 我还有一些滤波器、已启用 xid 滤波器。 不使用 sid 过滤器,因此我将 SIDNumElements 设置为0。
在我点击这个案例、然后整个通信停止之前、一切似乎都按预期工作。

对这些位是什么以及它们为什么被设置有任何指针? 对调试还有什么其他想法吗?

谢谢!
GT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GT、

    我们的专家已分配此主题、正在为您进行检查。 请在下一个星期一之前给我们回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GT:

    很抱歉您遇到了这个问题。 我想在此提供更多信息、以帮助推荐可能的解决方案。  

    • 您能否分享滤波器配置(SFEC)的设置方式、特别是为了确认滤波器配置为将新消息放入 MCU 检查的正确 FIFO 中。  
    • 请确认已分配给 FIFO 0的完整存储器的 MRAM 配置帐户、并且 RAM 中其他元素的后续起始地址在已满时不与 FIFO 的所需分配重叠。  
    • 确保 MCU 正确应答从 FIFO 读取的数据、以便存储器被清空以便使用。  

    对于此处明显无效的状态寄存器读取值、我要确认该系统的 SPI 工作正常。 您指出其他功能在测试过程中正常工作、因此毫无疑问、MCU 和控制器之间正在正确处理信息。 但我想在逻辑分析仪或示波器上检查此读数、以查看 MOSI 将什么驱动到器件并确认 MISO 上的器件响应。 是否有可能捕获此交易?

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行更多调试之后、我发现在 FIFO 开始填满之前出现了一个 SPI 错误。 我修复了 SPI 错误、现在东西看起来很稳定。 感谢您的答复。 此问题现已解决。