Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP、
问题现象:
当 SOC (927 LVDS 输入)设置为54MHz 时、CLK 振幅大约为48mV、但928 LVDS 输出的 CLK 振幅衰减了大约24mV。 与927输入信号不一致的差分频率、当我们将 CLK 频率降低到20MHz 时、927输入和928输出不会衰减。
需要:
LVDS CLK 传输稳定的信号、没有衰减!
927 LVDS 输入:

928 LVDS 输出图: