This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928Q-Q1/927 LVDS LK 信号衰减问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328264/ds90ub928q-q1-ds90ub928q-q1-927-lvds-lk-signal-attenuation-issues

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

问题现象:

当 SOC (927 LVDS 输入)设置为54MHz 时、CLK 振幅大约为48mV、但928 LVDS 输出的 CLK 振幅衰减了大约24mV。 与927输入信号不一致的差分频率、当我们将 CLK 频率降低到20MHz 时、927输入和928输出不会衰减。

需要:

LVDS CLK 传输稳定的信号、没有衰减!

927 LVDS 输入:

928 LVDS 输出图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming:

    感谢您附上927和928信号的图纸。 如何使用示波器测量信号? OLDI 时钟布线是否使用100Ω 电阻器进行端接? 928信号的振幅看起来太低。

    上图来自数据表。 差分输出电压通常为400mV、而单端电压摆幅通常为200mV。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们对其进行测试时、OLDI 时钟布线已经连接到100Ω 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming:

    感谢您的确认。 是否使用差分迹线来测量信号? 您正在使用的设备的带宽是多少?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    谢谢你。 我们的带宽为100米。

    最好的,

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming:

    测量数字信号的经验法则是示波器的带宽应至少为信号频率的5倍。 尽管927和928的测量值在相似的频率下确实具有不同的振幅、但我建议使用更高带宽的示波器进行重新测量(最好是>1GHz 的 BW)。

    此应用手册可帮助您查阅有关数字信号测量的经验法则和理论: 链接

    与此同时、增加928输出的 VOD 的一个快速方法就是改变 LVDS 设置(0x4B)寄存器。 在 ALP 或通过 I2C 的情况下为:

    board.WriteI2C(928_address,0x4B,0x01)

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    我以前尝试过、但没有效果。

    最好的,

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming:

    修改 VOD 控制将更改928 LVDS 输出的输出行为。 我怀疑下游出现了问题。

    OLDI 布线是否连接到100Ω 端接电阻器以外的任何东西? 当显示屏连接到928 OLDI 输出时、是否执行了这些测量? 有些显示屏具有 LVDS 输入的内部100Ω 终端。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    928输出连接到共模电感器、然后连接到100Ω、这时没有其他器件。

    此致!

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming:

    假设这些测量不是在高带宽范围下进行的、并且系统没有潜在问题。 我无法得出结论、928 OLDI 输出存在问题。 如果 LVDS/OLDI 显示器无法正确解读来自928的数据、那么我们可以返回到这个主题。

    LVDS 的 TIA/EIA-644-A 标准建议使用5GHz 示波器和至少为100kΩ 差分电阻、差分电容不超过1pF 的示波器探头。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack M ü,

    我还有一些问题需要问您。

    我们需要测量抖动,如何设置 TI 927 IC 的参数?

    最好的,

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shuming、

    我会 审查您的请求 、并在明天与您联系。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shuming、

    这里是测试输入抖动所需的设置。  

    抖动分析的 UI 应为串行数据的 UI 1UI = 1/(35*PCLK)

    -方法= PLL Custom BW  

    - PLL 类型=类型 II

    -环路 BW = f/40

    -低通滤波器= f/20

    -阻尼= 2

    -目标 BER = 1e-10

    -高通滤波器:无

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi A:

    非常感谢!

    此致,

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:
    我还有一些问题要请教您。
    A.如何设置 TI 947 IC 的参数?
    b.在哪里可以获取这些参数信息、例如阻尼、BER 和 PLL 模型类型。

    此致、
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    对于输入抖动测量、Fadi 提到的参数适用于示波器。 DPOJET 或 EZJIT 是测量高速链路上抖动的常用程序。  

    选择用于对测量抖动的示波器进行编程的参数是为了与927内的 PLL 性能相匹配。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要确认要在 DPOJET 中设置的 TI 947参数(不是 TI 927)以进行测量。
    我无法从数据表中获取参数、因此我需要知道在哪里可以找到参数。

    此致、
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi A:

    参数不是非常具体、这些参数背后的单位是什么?

    例如、,Loop BW,f/40?Hz 或 KHz?请将其标出、谢谢

    此致,

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming/Dannis:

    我需要确认要在 DPOJET 中设置的 TI 947参数(不是 TI 927)以进行测量。

    对927或947的请求是什么? 这2个器件不使用相同的 PLL 参数。  此 e2e 的标题为" DS90UB928Q-Q1/927 LVDS LK 信号衰减问题"

    要获得这些设置、我需要与设计团队同步、以了解如何配置示波器设置来模仿器件 PLL。  因此、请指定此处使用的串行器/解串器。

    例如,Loop BW,f/40?Hz 或 KHz?请标出它,谢谢

    f 是以 MHz 为单位的 PCLK 频率。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    如果我们使用 f=loop BW = 1.35MHz、54MHz 2.7MHz)、表中的参数是否正确?

    [注释]

    TJ@BER 参数设置:目标 BER = 10^-10、PLL 模型=类型 II、环路 BW = 1.35MHz、Damping = 2V、LPF = 2.7MHz、HPF=无

    示波器:MSO64B (4GHz、50GS/s)、差动探头:TAP4000 (4GHz)

    此致,

    舒明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuming:

    表中的参数正确。

    此致!

    插孔