请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS3487 大家好、
我的客户在其设计中使用了 SN65LVDS3487 IC。 在连接接收器电子元件(负载)时、它们会看到 SN65LVDS3487的输出差分信号衰减。 在空载条件下、与 LVCMOS 兼容(3.3V)的输入信号的输出差分信号摆幅为+/- 3.3V -您能帮助确认这是否可行。 此外、请帮助提供针对上述问题的解决方案。
谢谢。
哈什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在其设计中使用了 SN65LVDS3487 IC。 在连接接收器电子元件(负载)时、它们会看到 SN65LVDS3487的输出差分信号衰减。 在空载条件下、与 LVCMOS 兼容(3.3V)的输入信号的输出差分信号摆幅为+/- 3.3V -您能帮助确认这是否可行。 此外、请帮助提供针对上述问题的解决方案。
谢谢。
哈什