This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS3487:连接接收器电子装置时 SN65LVDS3487输出差分信号的衰减

Guru**** 2520140 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS3487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349474/sn65lvds3487-attenuation-of-the-output-differential-signals-from-sn65lvds3487-while-connecting-the-receiver-electronics

器件型号:SN65LVDS3487

大家好、

我的客户在其设计中使用了 SN65LVDS3487 IC。  在连接接收器电子元件(负载)时、它们会看到 SN65LVDS3487的输出差分信号衰减。 在空载条件下、与 LVCMOS 兼容(3.3V)的输入信号的输出差分信号摆幅为+/- 3.3V -您能帮助确认这是否可行。 此外、请帮助提供针对上述问题的解决方案。

谢谢。

哈什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的。 LVDS 驱动器输出 ±3.5 mA 电流、应在100 Ω 终端上产生350mV 的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    确保接收器的端接电阻为100欧姆。  稳态共模输出电压应该为1.2V (典型值)、摆幅为+/-340mV (典型值)。

    请随时提供原理图或示波器截图供我们查看。

    此致、Amy