Other Parts Discussed in Thread: TDP0604
尊敬的 Vishesh:
我想向您介绍 TDP0604的原理图设计。 客户已在其电路板上验证该器件、但使用 TDP0604和不使用 TDP0604 (直接连接)的 TMDS 信号没有差异。 请查看下面的附件、并告诉我您的设计审查结果。 客户设计说明如下。
1. linear_EN:应用1kohm 的下拉电阻设置限幅转接驱动器。
2. EQ0, EQ1:从1dB 改为12.3dB,但没有区别。
3. CTLEMAP_SEL : 应用1kohm 的上拉电阻,以在其系统上使用1080i 分辨率。
4. TXPRE :从6dB 预加重改为-2.5dB 去加重,但 没有区别。
另外、链接(https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTA78)下方有说明。 在这种情况下、最好将转接驱动器更改为重定时器?
要注意的另一个方面是、由于重定时器具有比转接驱动器更多功能、因此重定时器可以解决系统中的大多数抖动问题、从而实现更出色的性能(以更高的成本和更高的功耗为代价)。
e2e.ti.com/.../TDP0604_5F00_Schematic.pdf
此致、