This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:原理图设计申请

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341916/tdp0604-request-for-schematic-design-reveiw

器件型号:TDP0604

尊敬的 Vishesh:

我想向您介绍 TDP0604的原理图设计。 客户已在其电路板上验证该器件、但使用 TDP0604和不使用 TDP0604 (直接连接)的 TMDS 信号没有差异。 请查看下面的附件、并告诉我您的设计审查结果。 客户设计说明如下。

1. linear_EN:应用1kohm 的下拉电阻设置限幅转接驱动器。

2. EQ0, EQ1:从1dB 改为12.3dB,但没有区别。

3. CTLEMAP_SEL : 应用1kohm 的上拉电阻,以在其系统上使用1080i 分辨率。

4. TXPRE :从6dB 预加重改为-2.5dB 去加重,但 没有区别。

另外、链接(https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTA78)下方有说明。 在这种情况下、最好将转接驱动器更改为重定时器?

要注意的另一个方面是、由于重定时器具有比转接驱动器更多功能、因此重定时器可以解决系统中的大多数抖动问题、从而实现更出色的性能(以更高的成本和更高的功耗为代价)。

e2e.ti.com/.../TDP0604_5F00_Schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    则违反了上电时序规格。 您错过了必要的延迟。

    此外、您未在引脚搭接模式下使用 DDC、因此将无法在转接驱动器中正确设置 SCDC 寄存器。 我建议使用这两个方框图中的任何一个。

    以下是其余的原理图审阅:

    e2e.ti.com/.../TDP0604_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_jeffrey_5F00_RevA_2800_3_5F00_26_5F00_24_2900_.pdf

    另外、如果可能、您能否共享波形?

    在我看来、我们还不知道是否需要重定时器。

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复。 让我与客户确认一下、我会告诉您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该线程。