主题中讨论的其他器件:DP83869
您好、
当我们使用 DP83869测试100M 以太网时、信号幅度对称测试失败。

规格:0.98 <->1.02,测试结果0.949。
并且、AOI 整体上升/下降对称性 也失败。

那么、您能帮助我们分享一些改进性能的经验吗?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从该报告来看、似乎是1000BaseT 合规性测试报告。 对寄存器0x01DF 进行编程才能通过1000BaseT 的 VOD 合规性测试。
根据您的设置、我看到有一根额外的电缆2连接到固定装置。 如果可能、您可以拔下下面的电缆2并将 DUT 直接连接到电缆1?

示意图似乎不是很清晰。 如果可能、您能否在原理图上提供更好的图片? MDI 线路上是否有任何电阻值?

--
谢谢!
林希尔曼
你好,林希尔曼:
非常感谢您的关注和回答。
一个大的遗憾,我的话让你误解,现在我想更清楚地表达我的问题。
请返回到通信的开始。 我们希望解决"使用 DP83869测试100M 以太网时,信号幅度对称性测试失败。"--规格范围应为:0.98<->1.02,但结果为0.949。
实际上、我们想知道是否可以设置一个寄存器来达到正确的规格范围:0.98<->1.02? 由于我们在相同的符合性测试设置下进行了1000BASE-T 测试、因此它是可行的。
非常感谢您的观看。
此致
6月
尊敬的 Jun:
0x01DF 仅用于1000Base-T 通信。
但是、我认为此寄存器不会对100Mbps 通信产生任何影响。 您可以在100Mbps 合规性测试设置上进行试用、看看这对您的应用是否有帮助。
DP83867PHY 应进行100Base-TX 兼容性测试 、且容限较大。 以下是一些对100Base-TX 兼容性测试有帮助的建议:
根据您的设置、我看到有一根额外的电缆2连接到固定装置。 如果可能、您可以拔下下面的电缆2并将 DUT 直接连接到电缆1?

示意图似乎不是很清晰。 如果可能、您能否在原理图上提供更好的图片? MDI 线路上是否有任何电阻值?

--
此致、
林希尔曼
你好,林希尔曼:
希望你度过美好的一天。
是的、回答正确。 0x01DF 寄存器在100Base 中不可用。 在数据表中,它备注0x01DF 寄存器用于1000MBps ,但不写入任何寄存器用于100MBps ,我想知道从您的经验是否有任何寄存器用于100MBps ??
开始时,"DP83869测试100M 以太网,信号振幅对称性测试失败。"--规格范围应为:0.98<->1.02,结果为0.949,容差为70mV。
根据您的建议、我们今天进行了一些测试、我想告诉您结果如下:
1.我们改变电缆2的长度,如20cm,30cm.Meanwhile ,我们还尝试改变电缆2的材料,两个测试结果都在0.95*左右,仍然有53~55mV 的公差。
2.如果我们直接将 DUT 连接到固定装置并且仅绕过电缆2,结果为0.96,容差为50mV。
3.如果将 DUT 直接连接到夹具和、绕过了电缆2和变压器 T、结果是0.963、公差为42mV。
电阻器值为3.9Ω。 当我们更换0Ω 时,测试结果更差。
以上测试结果似乎略好一些,但无法满足我们的要求。 最重要的是我们不能在实际应用中删除 Cable2。
想要更多的指导从你。
致谢。
6月
您好!
如果可能、您能否与故障波形共享测试报告。
我们还提供了布局检查清单。 如果可能、您是否还可以主要看一下 MDI 线、看看是否有任何变化?
e2e.ti.com/.../5466.Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx
--
此致、
林希尔曼