This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:信号幅度对称性测试失败

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347791/dp83869hm-signal-amplitude-symmetry-test-fail

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、

当我们使用 DP83869测试100M 以太网时、信号幅度对称测试失败。

规格:0.98 <->1.02,测试结果0.949。

并且、AOI 整体上升/下降对称性 也失败。

那么、您能帮助我们分享一些改进性能的经验吗?
谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问您正在使用的合规性测试装置吗?

    • 您用于合规性测试的电缆长度是多少?
    • 您在合规性测试中使用哪种类型的电缆
    • 您用于合规性测试的固定装置板?

    如果可能、您能否分享原理图?

    --

    谢谢!

    林希尔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电缆1:CAT5E,15cm;

    电缆2:UL1571,15cm;

    灯具:N5395C

    最近,我们测试了1000 Base-T,点 A、B 峰值输出电压 也失败 ,

    当我们设置 Reg 0x1D5 = 0x476,测试通过。

    所以,100基数的 Reg 用于调整性能?

    原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从该报告来看、似乎是1000BaseT 合规性测试报告。 对寄存器0x01DF 进行编程才能通过1000BaseT 的 VOD 合规性测试。

    根据您的设置、我看到有一根额外的电缆2连接到固定装置。 如果可能、您可以拔下下面的电缆2并将 DUT 直接连接到电缆1?

    示意图似乎不是很清晰。 如果可能、您能否在原理图上提供更好的图片? MDI 线路上是否有任何电阻值?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman

    感谢您的回复!

    我们需要解决的问题是100Base 在论坛顶部出现故障。

    然后1000BaseT 合规性测试是用于解决问题的比较测试、同样失败了、但我们编程寄存器0x01DF 解决了1000-T 的问题、并通过了测试。

    因此、如果使用 Reg 来调整100M.e2e.ti.com/.../4011.DP83869.pdf 的性能

    PS:

    1、额外电缆2无法移除;

    、Ω 电阻值为3.9Ω。 在替代0Ω 时、测试结果甚至更差;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    非常感谢您的关注和回答。

    一个大的遗憾,我的话让你误解,现在我想更清楚地表达我的问题。

    请返回到通信的开始。 我们希望解决"使用 DP83869测试100M 以太网时,信号幅度对称性测试失败。"--规格范围应为:0.98<->1.02,但结果为0.949。

    实际上、我们想知道是否可以设置一个寄存器来达到正确的规格范围:0.98<->1.02? 由于我们在相同的符合性测试设置下进行了1000BASE-T 测试、因此它是可行的。

    非常感谢您的观看。
    此致
    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    0x01DF 仅用于1000Base-T 通信。

    但是、我认为此寄存器不会对100Mbps 通信产生任何影响。 您可以在100Mbps 合规性测试设置上进行试用、看看这对您的应用是否有帮助。

    DP83867PHY 应进行100Base-TX 兼容性测试 、且容限较大。 以下是一些对100Base-TX 兼容性测试有帮助的建议:

    根据您的设置、我看到有一根额外的电缆2连接到固定装置。 如果可能、您可以拔下下面的电缆2并将 DUT 直接连接到电缆1?

    示意图似乎不是很清晰。 如果可能、您能否在原理图上提供更好的图片? MDI 线路上是否有任何电阻值?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    希望你度过美好的一天。

    是的、回答正确。 0x01DF 寄存器在100Base 中不可用。 在数据表中,它备注0x01DF 寄存器用于1000MBps ,但不写入任何寄存器用于100MBps ,我想知道从您的经验是否有任何寄存器用于100MBps ??

    开始时,"DP83869测试100M 以太网,信号振幅对称性测试失败。"--规格范围应为:0.98<->1.02,结果为0.949,容差为70mV。

    根据您的建议、我们今天进行了一些测试、我想告诉您结果如下:
    1.我们改变电缆2的长度,如20cm,30cm.Meanwhile ,我们还尝试改变电缆2的材料,两个测试结果都在0.95*左右,仍然有53~55mV 的公差。
    2.如果我们直接将 DUT 连接到固定装置并且仅绕过电缆2,结果为0.96,容差为50mV。
    3.如果将 DUT 直接连接到夹具和、绕过了电缆2和变压器 T、结果是0.963、公差为42mV。

    电阻器值为3.9Ω。 当我们更换0Ω 时,测试结果更差。

    以上测试结果似乎略好一些,但无法满足我们的要求。 最重要的是我们不能在实际应用中删除 Cable2。

    想要更多的指导从你。

    致谢。

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP83869_2D00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息。

    我看到您有一个 ESD 二极管。 您还可以尝试移除 ESD 二极管并查看是否有助于进行合规性测试。

    我们看到 ESD 二极管会影响其他客户之前的合规性测试。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,。我忘记分享、移除 ESD 二极管没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否与故障波形共享测试报告。  

    我们还提供了布局检查清单。 如果可能、您是否还可以主要看一下 MDI 线、看看是否有任何变化?

    e2e.ti.com/.../5466.Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼