This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234DR 器件-使用 RS 引脚实现1Mbps 压摆率选择

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, SN65HVD234, TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350057/sn65hvd234-sn65hvd234dr-part---slew-rate-selection-by-using-rs-pin-for-1mbps

器件型号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件: TCAN3414、TCAN330

您能否告诉我们最大数据传输速率为1Mbps 所需的转换速率。 这将有助于选择 RS 引脚电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据经验、上升/下降时间应小于位时间的十分之一。 µs 假定 VOD = 2V、限值将为2V/100ns = 20V/μ s、也就是说、您根本不应该使用任何电阻器。 (这是合理的、因为您使用的是收发器的最大数据速率。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中,根据数据表中提到的图表,对于20V/us ,它几乎是0千欧,我们是否应该将 Rs 引脚连接到 GND 在这种情况下?

    SN65HVD234也是如此吗? 下图中它被称为 HVD233?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、µs 0 Ω 实现了20V/μ s。

    233和234使用相同的斜率控制机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    尊敬的 Asha:

    我同意、在该器件的最大数据速率下使用时、应将一个0欧姆电阻器用于斜率控制输入。  

    另请考虑使用较新的器件、例如当前推出的 TCAN330系列或即将推出的 TCAN3414系列。 与旧的"SN"器件型号相比、这些器件具有更好的成本结构和整体性能。 此外、它们还主要与较早的收发器引脚兼容、因此应可以更新较旧的设计、并且可以轻松集成到新设计中。 如果您对这些器件有任何疑问、敬请告知、这些器件将会给您的应用带来哪些优势。  

    此致、  
    埃里克·肖特