Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, SN65HVD234, TCAN3414
主题中讨论的其他器件: TCAN3414、TCAN330
您能否告诉我们最大数据传输速率为1Mbps 所需的转换速率。 这将有助于选择 RS 引脚电阻器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, SN65HVD234, TCAN3414
您能否告诉我们最大数据传输速率为1Mbps 所需的转换速率。 这将有助于选择 RS 引脚电阻器。
感谢克莱门斯!
尊敬的 Asha:
我同意、在该器件的最大数据速率下使用时、应将一个0欧姆电阻器用于斜率控制输入。
另请考虑使用较新的器件、例如当前推出的 TCAN330系列或即将推出的 TCAN3414系列。 与旧的"SN"器件型号相比、这些器件具有更好的成本结构和整体性能。 此外、它们还主要与较早的收发器引脚兼容、因此应可以更新较旧的设计、并且可以轻松集成到新设计中。 如果您对这些器件有任何疑问、敬请告知、这些器件将会给您的应用带来哪些优势。
此致、
埃里克·肖特