This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:LDO 输出电流能力

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349416/tcan1167-q1-ldo-output-current-capability

器件型号:TCAN1167-Q1

您好、团队成员:

通常5V LDO 可以输出到100mA、但我们注意到了数据表中的说明: 发生需要 LDO 提供额外电流的 CAN 总线故障时、流向外部负载元件的可用总电流可能会降级。  

所以我需要尽可能低的外部电源电流、100mA 是指内部 LDO 电流还是外部 Vccout 电流?

由于客户需要使用该电源轨为 MCU 供电、因此最坏的 Vccout  电流很重要。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们已将此主题分配给了一位  CAN 专家、他们应该在明天之前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该器件的 LDO 的额定100mA 具有外部输出电流能力、同时还为内部收发器供电以实现标称运行(在扩展负载条件下、在显性状态下、约为70mA 额外振荡器)。 这意味着 LDO 的总体性能接近170mA。
    发生 CAN 总线故障时、CAN 收发器可能达到120mA 附近的电流限制水平。 这会占用 Vcc 引脚的部分100mA 输出预算、并可能在总线故障期间降低此处的性能。 请记住、仅当器件主动将显性状态驱动为强总线故障时、收发器才会消耗显性故障电流。 系统中的 CAN 控制器应能够识别通信中断、并在很长一段时间内阻止收发器发送到该总线故障中。 这将使收发器返回到空闲状态、并再次使100mA 输出保持稳定。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特