您好、团队成员:
通常5V LDO 可以输出到100mA、但我们注意到了数据表中的说明: 发生需要 LDO 提供额外电流的 CAN 总线故障时、流向外部负载元件的可用总电流可能会降级。
所以我需要尽可能低的外部电源电流、100mA 是指内部 LDO 电流还是外部 Vccout 电流?
由于客户需要使用该电源轨为 MCU 供电、因此最坏的 Vccout 电流很重要。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
通常5V LDO 可以输出到100mA、但我们注意到了数据表中的说明: 发生需要 LDO 提供额外电流的 CAN 总线故障时、流向外部负载元件的可用总电流可能会降级。
所以我需要尽可能低的外部电源电流、100mA 是指内部 LDO 电流还是外部 Vccout 电流?
由于客户需要使用该电源轨为 MCU 供电、因此最坏的 Vccout 电流很重要。
谢谢。
Daniel、您好!
该器件的 LDO 的额定100mA 具有外部输出电流能力、同时还为内部收发器供电以实现标称运行(在扩展负载条件下、在显性状态下、约为70mA 额外振荡器)。 这意味着 LDO 的总体性能接近170mA。
发生 CAN 总线故障时、CAN 收发器可能达到120mA 附近的电流限制水平。 这会占用 Vcc 引脚的部分100mA 输出预算、并可能在总线故障期间降低此处的性能。 请记住、仅当器件主动将显性状态驱动为强总线故障时、收发器才会消耗显性故障电流。 系统中的 CAN 控制器应能够识别通信中断、并在很长一段时间内阻止收发器发送到该总线故障中。 这将使收发器返回到空闲状态、并再次使100mA 输出保持稳定。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
埃里克·肖特