请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 大家好、
客户使用的 TCAN1146-Q1具有以下设置:
- WD_CONFIG_1 0x51
-
WD_CONFIG_2 0x80
-
WD_INPUT_TRIG 写入0xFF
但后电源,没有 踢狗. 即使超时、也没有 RST。
配置有什么问题吗? 期待您的评论。
谢谢!
马克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用的 TCAN1146-Q1具有以下设置:
WD_CONFIG_2 0x80
WD_INPUT_TRIG 写入0xFF
但后电源,没有 踢狗. 即使超时、也没有 RST。
配置有什么问题吗? 期待您的评论。
谢谢!
马克
尊敬的 Marc:
在器件按照这里描述的方式加电和配置后、看门狗装置应该被激活并且运行在超时模式下并且具有一个大约1.5秒的定时器。 如果系统错过看门狗触发器1时间(计数由 WD_ERR_CNT_SET 配置)、收发器将在 INT_1寄存器中设置 WD 中断标志。 在中断被清除并且看门狗触发被再次写入或者看门狗配置被更改前、收发器不会采取进一步的与看门狗相关的操作。
当看门狗没有被适当触发时、用户在这个测试期间期望执行什么操作? 如果需要诸如 INH 信号上的脉冲之类的复位操作、则应使用 WD_CONFIG_1寄存器中的 WD_ACT 字段配置此设置。
此致、
埃里克·肖特