This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:看门狗超时无响应

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349888/tcan1146-q1-watchdog-timeout-no-response

器件型号:TCAN1146-Q1

大家好、

客户使用的 TCAN1146-Q1具有以下设置:

  • WD_CONFIG_1  0x51
  • WD_CONFIG_2  0x80

  • WD_INPUT_TRIG 写入0xFF

但后电源,没有 踢狗. 即使超时、也没有 RST。

配置有什么问题吗? 期待您的评论。

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我们已将此主题分配给了一位  CAN 专家、他们应该在明天之前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    在器件按照这里描述的方式加电和配置后、看门狗装置应该被激活并且运行在超时模式下并且具有一个大约1.5秒的定时器。 如果系统错过看门狗触发器1时间(计数由 WD_ERR_CNT_SET 配置)、收发器将在 INT_1寄存器中设置 WD 中断标志。 在中断被清除并且看门狗触发被再次写入或者看门狗配置被更改前、收发器不会采取进一步的与看门狗相关的操作。  

    当看门狗没有被适当触发时、用户在这个测试期间期望执行什么操作? 如果需要诸如 INH 信号上的脉冲之类的复位操作、则应使用 WD_CONFIG_1寄存器中的 WD_ACT 字段配置此设置。

    此致、  
    埃里克·肖特