Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A、
您好!
我叫 Pavel Skoda -我将设计具有 TUSB8044A 的 USB-C 集线器(我需要2个 USB 2.0输出和1个 HDMI 输出)-我计划使用评估板进行初步测试。
根据数据表、TUSB8044A 是 USB 3.2 Gen、但:
1.为什么 TUSB8044AEVM 是 USB 3.0 (按 DigiKey 描述)? 我可以将其更改为3.1 (或3.2)吗?
2.我想在其中一个下行输出上使用 HDMI (V 1.4)连接器,以实现 LCD 1280x800分辨率。 该输出是否需要 GPU、或者 TUSB8844A 能够提供视频数据?
3、 有没有其他的建议呢?
感谢你的帮助。
帕维尔