This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:TUSB8044A

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347059/tusb8044aevm-tusb8044a

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

您好!

我叫 Pavel Skoda -我将设计具有 TUSB8044A 的 USB-C 集线器(我需要2个 USB 2.0输出和1个 HDMI 输出)-我计划使用评估板进行初步测试。  

根据数据表、TUSB8044A 是 USB 3.2 Gen、但:

1.为什么 TUSB8044AEVM 是 USB 3.0 (按 DigiKey 描述)? 我可以将其更改为3.1 (或3.2)吗?

2.我想在其中一个下行输出上使用 HDMI (V 1.4)连接器,以实现 LCD 1280x800分辨率。 该输出是否需要 GPU、或者 TUSB8844A 能够提供视频数据?

3、 有没有其他的建议呢?

感谢你的帮助。

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

       TUSB8044A 只能支持 USB 2/3数据、它不能支持 HDMI 信号。 对于您的其他问题:

    Q1:TUSB8044A 是 USB 3.1第1代器件。

    Q2:Type-C 交替模式可以支持 DisplayPort 信号、因此 DP 输出需要 GPU 、而 HDMI 需要 MST 集线器。

    Q3:以下是具有集线器和 ALT 模式的 Type-C 端口的示例:

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    非常感谢您的回答和解释!

    我的设计要求包括:

    1. USB-C 上行输入[会连接到 PC]

    2.1x HDMI (V1.4)输出(那里只连接一个 LCD)和2x USB-C 输出(但这些输出仅用作 USB 2.0]

    3.最好不要使用外部电源,而应使用上游 USB-C 集线器的电源(如市场上的大多数 USB-C 集线器)。

    4.能否推荐符合上述要求的 TI 特定 IC [如果可能、请使用参考设计]?

    (我知道市场上有很多满足这些要求的集线器、但它们的工作温度比我们需要的低)。

    注:您发送的图像模糊-是否可以尝试重新发送?  

    非常感谢。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

     TI 集线器可以传输 USB 信号。 如何输入 HDMI 信号? HDMI 连接器或 Type-C? Type-C 连接器通常 只能接收 DisplayPort 信号、

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回复!

    此处是用于说明的顶层方框图。

    我正在尝试设计用于 LCD 的 HDMI 输出(除了 USB-C 集线器的1至4路输出)(所有都位于同一 PCB 上)。 所有信号都通过 USB-C 来自主机(左侧的 PC 或笔记本电脑)。 我需要为单个 LCD 提供1280 x 800分辨率的 HDMI 输出。

    主机和电路板之间的连接将是带 Thunderbolt 线缆的"USB-C 转 USB-C "。

     请告诉我您对此设计的建议/建议。

    非常感谢。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel:

      这里的问题是 Type-C 主机只能发送 DisplayPort 信号,而不能发送 HDMI。 我们可以打电话来讨论这一问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我回答你几分钟自我,但请让我知道,你是否可以在星期一的电话.

    我可以在任何太平洋时区(我们的办公室位于圣何塞,加利福尼亚州)。

    非常感谢。

    帕维尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在美国中部时间(TX)下午1点后可以打电话。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您建议的时间太好了。

    请告诉我是否有数字、我应该致电或您是否需要我的电池 pH 值。

    谢谢你。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以与 WebEx 或团队进行沟通、以便我们可以分享信息。

    此致

    布赖恩