This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:复位:高电平有效还是低电平有效?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349041/tusb8041-reset-active-high-or-active-low

器件型号:TUSB8041

团队、您好!

通过查看数据表、我可以看到复位引脚 GRSTz 为低电平有效。

但下面的测量显示了 当 RESET 设置为低电平时运行的振荡器。 您能否解释和澄清一下?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

      您使用的是  振荡器 还是晶体? 是否已连接上行端口? 您是否通过外部信号控制 GRST?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请在下面找到答案…

    1.我们使用的是晶振:

    24MHz Cry 30ppm 18PF KX-7 12.88496

     

    2.在我们的测试设置中,上行端口3是打开的,端口1和端口2是连接的。

     

    3.信号 GRST 由外部信号控制。

     

    此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

      从原理图:SMBus 是否悬空?

                   对于引脚40/42、 由于 不使用电源开关、需要使用外部 PU。

                  由于不使用电源开关,如何 为下行 端口提供5V Vbus?

         上行端口连接到主机后、晶体是否振荡?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    Kremser 先生请我回答你的问题。

    1) 1) SMBus 是否悬空?

    -->是的,SMBus 是悬空的。 我们只想将此器件用于 USB2.0链路、不需要 SMBus。

    2) 2)对于引脚40/42、 如果 不使用电源开关、则需要外部 PU。 由于不使用电源开关,如何 为下行 端口提供5V Vbus?

    你认为需要一个 PU 吗? 在数据表中、我可以找到以下说明...(请参阅粗体显示的短语)。

    我们不需要电源管理。 下游器件不使用开关电源、并且不需要+5V。

    --数据表,第7页/针脚40的说明----------

    完全电源管理使能/SMBus 地址位1/超高速 USB 连接状态
    上行端口。
    将在 RESET 失效时对引脚的值进行采样以设置电源开关控制
    如下所示:
    支持0 =电源切换和过流输入
    不支持1 =电源切换和过流输入
    全面的电源管理可控制器件下游端口的电源
    TUSB8041使用 PWRCTL[4:1]/Baten[4:1]。
    当使用 SMBUSz 启用 SMBus 模式时、该引脚设置 SMBus 从器件的值
    地址位1。

    如果未实现完整的电源管理和 SMBus、则可以保持未连接状态。

    复位后、该信号指示上行端口的 SuperSpeed USB 连接状态
    如果通过 Additional Feature Configuration 寄存器启用。 启用时、值为1
    表示上行端口已连接到支持 SuperSpeed USB 的端口。
    注意:电池充电应用必须支持电源开关。

    -------------------------------------------------------

    如有必要、我们可以为引脚40/42安装 PU。 这´s 没问题。

    3) 3)  当上行端口连接到主机后、晶体是否振荡?

    我必须检查一下。

    您能否告诉我 GRST 输入置位的正确电平(高电平或低电平)?

    谢谢、此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    关于问题3)  当上行端口连接到主机后、晶体是否振荡?

    -->在 GRST 输入为高电平(+3.3V)时,当上行端口连接到主机时,晶体不振荡。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

      如果上电序列正确且满足数据表中提到的时序要求、晶体应  在上行端口连接到主机时振荡。

    器件是否存在焊接问题?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们解决了问题。 遗憾的是、我们在上行端口(和下行端口)上扭曲了 USB P/N 信号。 修复此错误后、集线器工作正常。

    谢谢、此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时会发生。

    此致

    布赖恩