团队、您好!
通过查看数据表、我可以看到复位引脚 GRSTz 为低电平有效。
但下面的测量显示了 当 RESET 设置为低电平时运行的振荡器。 您能否解释和澄清一下?
谢谢、此致、
汉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
Kremser 先生请我回答你的问题。
1) 1) SMBus 是否悬空?
-->是的,SMBus 是悬空的。 我们只想将此器件用于 USB2.0链路、不需要 SMBus。
2) 2)对于引脚40/42、 如果 不使用电源开关、则需要外部 PU。 由于不使用电源开关,如何 为下行 端口提供5V Vbus?
你认为需要一个 PU 吗? 在数据表中、我可以找到以下说明...(请参阅粗体显示的短语)。
我们不需要电源管理。 下游器件不使用开关电源、并且不需要+5V。
--数据表,第7页/针脚40的说明----------
完全电源管理使能/SMBus 地址位1/超高速 USB 连接状态
上行端口。
将在 RESET 失效时对引脚的值进行采样以设置电源开关控制
如下所示:
支持0 =电源切换和过流输入
不支持1 =电源切换和过流输入
全面的电源管理可控制器件下游端口的电源
TUSB8041使用 PWRCTL[4:1]/Baten[4:1]。
当使用 SMBUSz 启用 SMBus 模式时、该引脚设置 SMBus 从器件的值
地址位1。
如果未实现完整的电源管理和 SMBus、则可以保持未连接状态。
复位后、该信号指示上行端口的 SuperSpeed USB 连接状态
如果通过 Additional Feature Configuration 寄存器启用。 启用时、值为1
表示上行端口已连接到支持 SuperSpeed USB 的端口。
注意:电池充电应用必须支持电源开关。
-------------------------------------------------------
如有必要、我们可以为引脚40/42安装 PU。 这´s 没问题。
3) 3) 当上行端口连接到主机后、晶体是否振荡?
我必须检查一下。
您能否告诉我 GRST 输入置位的正确电平(高电平或低电平)?
谢谢、此致、
托比亚斯