This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:RGB666至 HDMI 数据映射和引脚 EDGE/HTPLG 的设计

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343021/tfp410-rgb666-to-hdmi-data-mapping-and-design-for-pin-edge-htplg

器件型号:TFP410

您好!

我们计划使用 TFP410将 RGB666传输至 HDMI 信号。

因此、根据数据表、我应该将 DATA 引脚0~5用于蓝色0~5、将 DATA 引脚8~13用于绿色0~5、将 DATA 引脚16~21用于红色0~5、对吧? 未使用的数据引脚接地?

另一个问题是关于热插拔(引脚边缘/HTPLG)、我们坚持使用电平转换器将 HDMI 热插拔引脚传输到3.3V 、然后连接到引脚边缘/HTPLG、可以吗?

如果可以正常工作、还需要1K 串联欧姆电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是关于热插拔(引脚边缘/HTPLG)、我们坚持使用电平转换器将 HDMI 热插拔引脚传输到3.3V 、然后连接到引脚边缘/HTPLG、可以吗?

    如果可以正常工作、还需要1K 串联欧姆电阻?

    [/报价]

    是的、电平转换器可以工作、您仍然需要1k 串联电阻器、但仅当您要使用该引脚进行热插拔检测时才需要。 不过、只有在使用 I2C 模式时才需要执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh

    对于 边沿/HTPLG、如果现在 我 禁用 I2C (ISEL =低电平)、并为此引脚拉高(选择上升沿)

    我的问题是此引脚也连接到 HDMI 连接器引脚19 (热像图检测)。 根据 HDMI 热插拔引脚的功能、它是高电平还是低电平、所以它可能会影响该引脚的电平?

    如果是、如何防止这种情况? 不要将 HDMI 引脚19连接至  EDGE/HTPLG? 但在本例中、一旦我要启用 I2C (ISEL =高电平)、我就会失去热插拔检测的功能。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    是的、这是正确的。 该器件设计为在 I2C 模式或引脚搭接模式下运行。 在两个连接之间切换时、垫需要更换。 我建议您构建这样的布局网络、以便在 PUP、PDOWN 和热插拔之间轻松切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1和 R2可以是0欧姆电阻器、您可以将1K 电阻器置于 R3上。 移除并填充电阻器将控制进入引脚的内容。