您好!
我们计划使用 TFP410将 RGB666传输至 HDMI 信号。
因此、根据数据表、我应该将 DATA 引脚0~5用于蓝色0~5、将 DATA 引脚8~13用于绿色0~5、将 DATA 引脚16~21用于红色0~5、对吧? 未使用的数据引脚接地?
另一个问题是关于热插拔(引脚边缘/HTPLG)、我们坚持使用电平转换器将 HDMI 热插拔引脚传输到3.3V 、然后连接到引脚边缘/HTPLG、可以吗?
如果可以正常工作、还需要1K 串联欧姆电阻?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 TFP410将 RGB666传输至 HDMI 信号。
因此、根据数据表、我应该将 DATA 引脚0~5用于蓝色0~5、将 DATA 引脚8~13用于绿色0~5、将 DATA 引脚16~21用于红色0~5、对吧? 未使用的数据引脚接地?
另一个问题是关于热插拔(引脚边缘/HTPLG)、我们坚持使用电平转换器将 HDMI 热插拔引脚传输到3.3V 、然后连接到引脚边缘/HTPLG、可以吗?
如果可以正常工作、还需要1K 串联欧姆电阻?
谢谢!
另一个问题是关于热插拔(引脚边缘/HTPLG)、我们坚持使用电平转换器将 HDMI 热插拔引脚传输到3.3V 、然后连接到引脚边缘/HTPLG、可以吗?
如果可以正常工作、还需要1K 串联欧姆电阻?
[/报价]是的、电平转换器可以工作、您仍然需要1k 串联电阻器、但仅当您要使用该引脚进行热插拔检测时才需要。 不过、只有在使用 I2C 模式时才需要执行此操作。
您好,Vishesh
对于 边沿/HTPLG、如果现在 我 禁用 I2C (ISEL =低电平)、并为此引脚拉高(选择上升沿)
我的问题是此引脚也连接到 HDMI 连接器引脚19 (热像图检测)。 根据 HDMI 热插拔引脚的功能、它是高电平还是低电平、所以它可能会影响该引脚的电平?
如果是、如何防止这种情况? 不要将 HDMI 引脚19连接至 EDGE/HTPLG? 但在本例中、一旦我要启用 I2C (ISEL =高电平)、我就会失去热插拔检测的功能。
谢谢!