This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB-C 集线器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB8042A, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349893/tusb8044a-usb-c-hub

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB542TUSB8042ATPS65987D

您好!

我‘m 开发一个 USB-C 系统、该系统能够对每个端口实现高达65W 的并联充电、并将数据从一个电源并行分配到所有4个或更多端口。

我的问题是确定 PD 能够与数据集线器设备组合的正确 USB-USB 设备、

TUS8044A 是否有任何后继产品可支持 USB-C 以及 USB-C 的 PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helge:

     TI 没有 适用于 Type-C 和集线器的单个器件解决方案。 但您可以使用单独的 USB 集线器和 PD 控制器来  并行充电和分配数据 。

    PD 控制器 为 TPS65987D、集线器为 TUSB8042A、在此应用中、您可能还需要 TUSB542。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    非常感谢您的回复。 您是否有关于这些器件组合的应用手册?

    此致、

    黑尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有应用手册、但这里是适合您的应用的方框图。

    此致

    布赖恩