请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349893/tusb8044a-usb-c-hub
器件型号:TUSB8044A主题中讨论的其他器件:TUSB542、 TUSB8042A、 TPS65987D
您好!
我‘m 开发一个 USB-C 系统、该系统能够对每个端口实现高达65W 的并联充电、并将数据从一个电源并行分配到所有4个或更多端口。
我的问题是确定 PD 能够与数据集线器设备组合的正确 USB-USB 设备、
TUS8044A 是否有任何后继产品可支持 USB-C 以及 USB-C 的 PD 控制器?