This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:在 PHY 模式从从器件更改为主器件后、SQI 值为0x22

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351483/dp83tc812r-q1-the-sqi-value-is-0x22-after-the-phy-mode-is-changed-from-slave-to-master

器件型号:DP83TC812R-Q1

在 PHY 模式从从从器件更改为主器件后、SQI 值为0x22,SQI 值无法恢复到0xee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin Cheng:

    1.在从设备切换到主设备时链路是否仍然正常? 您可以在寄存器0x1中检查此情况。  

    如果将812R 从从从器件切换到主器件、则链路伙伴也应从主器件切换到从器件。 配置必须始终相反。  

    2.您是否正在使用最新的驱动程序? 您可以在以下位置找到它: https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/tree/main/linux_drivers 

    3. Open Alliance 初始化脚本在主从之间略有不同。 当从从从设备切换到主设备时、您是否还能在从从设备切换到主设备时尝试运行主设备初始化脚本?

    您可以在以下应用手册中找到它: https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf?ts = 1713456070313

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    第三点对我们很有用。 按照第三点文档中的主/从模式切换方法配置寄存器后、现象消失、谢谢

    此致、

    Xin