This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2765005 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TDP0604, TUSB1064, TUSB8044A, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350059/power-management-forum

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TUSB8044TDP0604TUSB8044ASN65DP159

您好!

我正在从事具有2个 USB 3.x 和1个 HDMI 输出的集线器设计。

我为集线器选择了 TUSB8044 (即使有4个 USB3x)。

此外、我需要找到解决方案-适配器将从 USB-C 主机(台式机/笔记本电脑)提供直流耦合 HDMI 输出。

我们将使用单个 LCD HDMI TFT 模块、V1.4、分辨率1280 x 800 (直流耦合)。

您是否有适用于此设计的解决方案?USB-C 转 HDMI 将位于与集线器相同的 PCB 上。

TUSB1064和 TDP0604是否合适?

请告诉我。

谢谢!                                               

帕维尔·斯科达

.e2e.ti.com/.../HUB_5F00_Block-diagram_5F00_041124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔

    您将需要使用 TUSB1064对 USB-C 进行多路信号分离、使其导入 USB 和 DP。 然后、USB 将被连接至 TUSB8044A 上行端口。 DP 将连接到 DP 到 HDMI 有源协议转换器、例如用于 HDMI 输出的 Parade PS186。 TDP0604将无法支持 DP 到 HDMI 有效协议转换。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您提供快速回答。 PS186正是我所需要的。 但不幸的是,美国市场上没有可用性。

    您能否还建议一些来自不同制造商的器件、我可以用于该设计(可能使用参考设计或评估板)。

    谢谢!

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔

    ITE Tech 还提供了一种解决方案、器件型号为 IT6563。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您选择另一个选项(IT6563)。

    问题是、我在美国没有看到任何可用性。 另外、我想获得一些技术。 和评估板的更多信息、然后再讲完原理图。

    您知道有没有美国制造商制造 PS186或 IT6563等器件?

    非常感谢您能为我提供帮助。

    非常感谢。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔

    我在 Google 上搜索 DP 到 HDMI 有源协议转换器、但遗憾的是、我找不到 美国的制造商。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的搜索。 我有同样的问题-没有找到解决办法。

    但我有一个问题。 第44页显示了 TI 器件 SN65DP159在显示模式与 HDMI 之间显示的软件狗应用。 这一个不能使用、例如将 TUSB1064连接到 SN65DP159、连接至 HDMI?

    请告诉我。

    谢谢你。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔

    DP159是一款双模 DisplayPort (DP++)转 HDMI 无源电平转换器。 对于 DP 到 HDMI、您需要 DP159无法支持的有源 DP 到 HDMI 协议转换器。

    我找到了 Megachip 提供的 DP 到 HDMI 协议转换器的另一个链接、 https://hd-plc.megachips.com/mcdp2900-displayport1-4-to-hdmi2-0-converter/

    谢谢

    大卫