Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TDP0604, TUSB1064, TUSB8044A, SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TUSB8044、 TDP0604、 TUSB8044A、 SN65DP159
您好!
我正在从事具有2个 USB 3.x 和1个 HDMI 输出的集线器设计。
我为集线器选择了 TUSB8044 (即使有4个 USB3x)。
此外、我需要找到解决方案-适配器将从 USB-C 主机(台式机/笔记本电脑)提供直流耦合 HDMI 输出。
我们将使用单个 LCD HDMI TFT 模块、V1.4、分辨率1280 x 800 (直流耦合)。
您是否有适用于此设计的解决方案?USB-C 转 HDMI 将位于与集线器相同的 PCB 上。
TUSB1064和 TDP0604是否合适?
请告诉我。
谢谢!
帕维尔·斯科达