This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:ALP 使用

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352962/ds90ub934-q1-alp-useing

器件型号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP
清除
DS 90 UB 934 o shiyō *** arupu (模拟发射 paddo)、无 sōsa hōhō o kakunin-1 μ chūdesu。 Meirei o kakikomi sōsa *** nodesuga、脚本到 iu bubun ni kakikomi [运行] o sureba ī nodeshou ka? Yoku wakaranainode gozonjideareba oshietekudasai。
さらに表示
128/5000   

翻訳結果

翻訳の結果

我当前正在检查如何使用 ds90UB934操作 ALP (模拟 Launch Pad)。 我想编写和操作命令、但我应该在脚本部分编写[run]吗? 我不确定、所以如果您知道、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 在"Scripting"选项卡中有两种读取和写入寄存器的方法。 第一个选项是在所示的命令窗口中单独发送命令。 在">"标记处、您可以使用格式"board"。 WriteI2C (地址、寄存器、数据)"和"board. ReadI2C (地址、寄存器)"以写入和读取特定器件的寄存器。 或者、如果您想要运行多个命令、您可以使用同一电路板编写配置脚本。 WriteI2C()或 board. ReadI2C()格式并将其另存为.txt 或.py 文件。 要运行文件、请在 ALP 中选择"Run"按钮并选择要运行的脚本。 在 ALP 中运行脚本时、保存在文件中的每条命令都将按顺序发出、就像写入命令窗口一样。 下面我列出了一些示例。

    • 引脚6。 WriteI2C (0x7A、0x15、0x00)
      • 此命令将 I2C 地址为0x7A 时器件的寄存器0x15设置为0x0
    • 引脚6。 ReadI2C (0x7A、0x0)
      • 该命令将返回 I2C 地址为0x7A 的器件的寄存器0x0的值