This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:传输时的信号衰减

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351995/pca9306-signal-attenuation-in-transmission

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:TCA9803

大家好、

此器件的最远传输距离是多少? 客户希望设计一个1m 外部传输距离、信号会衰减吗? 如何评估它?

两侧的电源均为3.3V。 谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件为无源开关。

    要增加传输距离、您需要一个 I²C 缓冲器。 (重要的是总线电容。) 例如、请参阅 TCA9803。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Francis、

    我同意 Clemens 的回答、PCA9306不能在1m 传输距离上缓冲 I2C 信号。 您需要使用一个 I2C 缓冲器、使您的系统能够支持 CAP。 负载高于 I2C 标准。

    为何、何时和如何使用 I2C 缓冲器

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Jack、

    我能否理解这是拉电流能力限制? 由于 PCA9306的拉电流取决于 C2000 I2C 输出、对吧?

    BTW、客户希望像 PCA9306这样的 P2P I2C 缓冲器、我自己检查了一下却没有找到、能帮我复查一下吗? 非常感谢。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Francis、

    更重要的是、PCA9306的架构不包含任何有助于重新驱动 I2C 信号的有源电路。

    至于 P2P 选项、没有可直接替代的选项。 产生这种情况的原因是 PCA9306的 EN 和 VREF2引脚在外部短接并通过200k Ω 电阻器上拉至基准电压、因此不适合作为 PCA9306的 P2P 替代。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是的、我看到了典型应用中的差异、我要进一步询问为什么 PCA9306的 EN 需要上拉源、因为 TCA9308可以由数字信号驱动。 PCA9306 EN 引脚是否使用开漏输出、TCA9308是否使用推挽输出? 非常感谢!

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是上拉电阻器。 PCA9306是一款模拟器件、需要在 EN 引脚上提供特定的偏置电压。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?