This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Francis、
我同意 Clemens 的回答、PCA9306不能在1m 传输距离上缓冲 I2C 信号。 您需要使用一个 I2C 缓冲器、使您的系统能够支持 CAP。 负载高于 I2C 标准。
此致、
插孔
您好、Jack、
是的、我看到了典型应用中的差异、我要进一步询问为什么 PCA9306的 EN 需要上拉源、因为 TCA9308可以由数字信号驱动。 PCA9306 EN 引脚是否使用开漏输出、TCA9308是否使用推挽输出? 非常感谢!
BRS、
弗朗西
斯不是上拉电阻器。 PCA9306是一款模拟器件、需要在 EN 引脚上提供特定的偏置电压。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?