This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:DS90UB948-Q1EVM 和 DS90UB947-Q1EVM 之间的颜色信息缺失或错误

Guru**** 2582165 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1EVM, DS90UB948-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347754/ds90ub948-q1evm-missing-or-wrong-color-information-between-ds90ub948-q1evm-and-ds90ub947-q1evm

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1EVMALP

您好、DS90UB948-Q1EVM 和 DS90UB947-Q1EVM 之间存在奇怪的行为。 我们正在执行直通视频、在翻译过程中似乎丢失了一些颜色。

以下是我们的设置:

以下是两个已连接 EVM 的图片:

两个 EVM 均由外部 MCU 进行初始化、看起来运转正常。 然而、显示阶段的视频具有明显的红色色调。  我在每个阶段运行了图形发生器、这里是结果(请参阅随附的)。 如您所见、从 DS90UB947阶段的图形没有问题、但 DS90UB948阶段出现主要的红色颜色。 这两个图形发生器都配置为使用来自 FPD-Link III 视频源的外部时钟。

OLDI 链路 在150Mhz 时钟频率下运行、这是相当高的。 我 知道、在此设置中、EVM 之间的 OLDI 交叉桥接远不是最佳的 、 我希望图片会有所下降。 但不像这样、这种主要的红色看起来很奇怪。 在此设置中、除了 MODE_SEL0和 MODE_SEL1外、 没有什么可配置的选项、因此我尝试了所有可能的有效组合、但没有成功。

对这一切是否有任何合乎逻辑的解释?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    感谢您提供947和948 Patgen 结果的照片。 从照片中可以看出、承载红色视频组件信息的通道很可能存在干扰/串扰。 您已经说过、交叉桥接远不是最佳的、150MHz 的 OLDI 时钟相当高。 从照片中我看到并非所有接地都已连接。 连接所有接地可能会产生干扰、但最好使用带状电缆将948连接到947。 带状电缆使所有布线的相对位置保持恒定。

    如果不在示波器上看到 OLDI 迹线、我就没有确切的答案来确定为何仅影响红色分量。 如果您具有较低的 PCLK 显示、您可以测试该赝像是否会随着时钟速度的降低而消失。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的快速响应! 这是我最初的想法。 为了 检查 此串扰问题、我已将 DS90UB947中包含红色信息的通道完全断开(请参见所附图片)

    此时、DS90UB947没有红色信息出现,而且我预计也不会看到红色。 我从 DS90UB948发送了红色图形。 结果如下:

    这很难看到,但观察到的图像有微微的色调,所以红色肯定存在。 在 DS90UB947 EVM 上、OLDI 通道布置在内层上、我怀疑未连接的 引脚可能会受到一些干扰。 我会订购 两条带状电缆以确定,但我认为问题不存在。 移动或触摸导线对画面质量没有影响。 同时、将未使用的通道接地会 在触摸导线时产生一些可见的噪声。 此外、我还会查看应用信息、其中提到 每个 OLDI 通道都有100 Ω 终端电阻器。 不过、这两个 EVM 上没有填充、因此我想知道这是否会导致这种不常见的 行为。 可能不会、因为只有红色受影响。 在 DS90UB947侧、DS90UB948侧或两个 EVM 上放置端接的最佳位置是什么?  

    我有一个强烈的感觉,我错过了一些东西。 是否有任何可能导致此类颜色映射更改的寄存器配置? 是否知道 EVM 的 MCU 是否可以通过某种方式参与寄存器更改而无需连接到 ALP 框架(拔下 USB 电缆)?

    再次感谢!

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    然而、两个 EVM 上均未填充这些内容、因此我想知道这是否会导致此类不常见 行为。 可能不会、因为只有红色受影响。 在 DS90UB947侧、DS90UB948侧或两个 EVM 上放置端接的最佳位置是什么?  [/报价]

    947和948上都允许不连接 OLDI 引脚。 但未来使用的所有 OLDI/LVDS 布线都需要使用100Ω 进行端接。 最好的位置是靠近 RX。

    您知道 EVM 的 MCU 是否可以在不连接到 ALP 框架的情况下以某种方式参与寄存器更改(USB 电缆未插入)?

    除非 MCU 从 USB 接收到命令、否则 MCU 不会发送任何 I2C 命令。  

    是否存在可能导致此颜色映射更改的寄存器配置?

    947上唯一控制 OLDI 映射的寄存器是寄存器0x4F (BRIDGE_CTL)。 OLDI 映射和 SPWG 映射在 D0、D3、D4和 D7上具有红色元件。

    您是否有另一个948 EVM、用于查看这种行为是否可以重复? 您是否使用 OLDI 视频源而不是948?

    您正在使用什么类型的显示屏? 是否有相应的数据表?

    此致!

    插孔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    还有一点。 947有一个特定的电源序列。

    您是否在等到947上电以应用 OLDI 输入? 以下代码将重置 OLDI PLL 以实现更确定的行为。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我在947初始化部分中介绍了该代码。 2天花在调试这个,我不能摆脱红色调。 最让我困扰的是此设置的基本方面、在正确设置 MODE_SEL 后、它应该可以开箱即用。  

    这让我想到、 这个 947可能只是缺陷。 支持该理论后、该器件仅为了正确初始化 MODE_SEL 自举而停止运行。 无论位置开关处于何种状态、它都将在 PDB 出现后在中继器模式开启的情况下读取单个 OLDI 链路。

    我们将订购另一个 EVM 来对此进行确认。 如果第二个电路板的工作方式相同、则可以 考虑购买 Astro 的 OLDI 信号发生器。 我不希望因为这些东西很贵,很难证明一次性使用是合理的。 我们遵守 NDA、因此我不能在那里透露其他系统组件、但该项目 将在现有的 FPD 链接中提供 OSD 遥测。 将有适用于948和947之间的视频处理器、但我们首先需要确定基本信号直通。    

    再次感谢、

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    为支持此理论,它只是停止正确地初始化 MODE_SEL strap 配置。 无论位置开关位于何处、它都将在 PDB 出现后读取开启中继器模式的单个 OLDI 链路。

    每个 MODE_SEL DIP 开关附近都有跳线连接。 检查电压是否固定在特定值。 我看到过 DIP 开关固定在特定电压下的 EVM。

    从我们到目前为止看到的情况来看、这似乎不是软件/寄存器问题。 对于 OLDI 输入信号、OLDI 标准要求使用100Ω 终端。 您是否已将这些电阻器放置在948板上? 如果未端接、则信号线路上会出现振铃。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    我仔细检查了947 EVM、它已经有100Ω 终端。 您不需要包含948端接。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    它确实有! 0201、几乎不可见、靠近引脚。 这不是电阻器导致的。 EVM 直接从 TI 订购。 947引脚1有不寻常的油漆标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    我将了解我本周是否可以在实验室中重现您的设置。 通过此操作、我们可以查看红色色调是否特定于系统。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果 能够 重现 此问题会很有趣、谢谢!

    同时、我将制作适用于948和947的快速原型 PCB。 基于简化的 EVM 原理图、但这次 两个芯片之间采用适当布线的差分布线。 PCB 制造和组装之间需要一些时间(希望我们有 内部的 SMT 组装线) 、但我会随时向您通报最新情况。  

    再次感谢、

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    感谢您的更新。 我正在实验室中进行设置。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    我有一些跟进问题

    • 显示输出是如何捕获的?
      • 采集卡、摄像头
    • 948是否直接输出到 OLDI 显示器?
    • 是否具有948 PATGEN 的设置?
      • 屏幕分辨率
      • 内部与外部时序

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我正在用手机(iPhone 摄像头)拍摄屏幕照片

    948直接输出到面板,预期的颜色映射为 VESA 24位,与947数据表中的完全匹配。

    948 PATGEN 采用外部时序、锁定分辨率为1920x1200、时钟关于150MHz

    此致、

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    948 PATGEN 的外部时钟源是什么? 从您的图中可以看到有另一个上游串行器连接到非显屏948。

    昨天,在实验室中,我使用948->947->948设置进行了一些测试。 我没有使用显示屏、而是使用另一个 EVM 将 OLDI 转换为并行 RGB 信号。 我确实看到、对于没有红色分量的图形、某些红色分量信号上会出现意外脉冲。 此外、只有一个 OLDI 端口受到影响。 在单 OLDI 模式下运行时、我没有看到任何异常情况。

    我在本周的其余时间都生病了、所以下周我将继续测试。 感谢您的耐心。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    那么、当没有红色时、您也会看到红色部分? 太有趣了! 是否可能是 与 EVM 相关的问题?

    我正在根据 EVM 绘制原理图、我刚注意到 VDDIO 可能有问题。 实际上、对于948、VDDIO 可以处于1.8V-3.3V 的范围内。 然而、对于947、VDDIO 似乎只是1.8V。 948 EVM 的默认配置为 VDDIO = 3.3V (JP12)。 由于我将两个 EVM 连接到同一个3.3V I2C MCU、我想知道这个3.3V 的设置是否会损坏947 EVM。 我应该检查两个芯片的 VDDIO 电压。 我先查看了948数据表、然后我假设这两者的 VDIO 可以是1.8V 或3.3V。 这 实际上令人困惑、为什么要创建单独的电源域、称之为 VDDIO 但 仅接受1.8V 电压? 尤其是 配对的芯片似乎以不同的方式管理 VDDIO 域时。 这当然是修辞性问题。

    此致、

    迪米特里   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    我想知道此3.3V 设置是否可能损坏了我的947 EVM

    这是可能的。 任何电压超过规格中列出的绝对最大值都可能损坏 IC。

    这 实际上是令人困惑的,为什么要创建单独的电源域,称之为 VDDIO 但 只接受1.8V 电压?

    通过调用为单独的数字/模拟块供电的引脚、可以更轻松地显示器件中如何使用电源。 如果某个引脚上的电源可疑、那么了解该引脚的电源有助于识别问题。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    我使用的是 OLDI 源、而不是948 EVM、但输出没有出现任何问题。 我使用的是60 Hz 的1080p (CVT-RB)。 我将输出连接到显示器、因为 LVDS 到 RGB 转换器仅适用于单个 OLDI 端口。

    如何为948 PATGEN 生成外部 PCLK? 您是否在948上行区域的另一个947器件用作时钟发生器?  

    PATGEN 功能并非设计用于替代 OLDI 源以进行完整系统测试。 最有可能发生的情况是、已编程的 PCLK 不完全是我们所期望的150MHz。 947和948内部振荡器应该与标称频率存在一些变化。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在我的设置中是:947 SOURCE -> 948 EVM -> 947 EVM -> 948显示器。 948 EVM 已锁定在源上,锁定 LED 亮起。 在 PATGEN 中使用外部时钟源可显示1920x1200的计算分辨率、因此、根据我的理解、PLL 已正确锁定在传入的时钟上。 这是没有道理的、为什么只有红色具有这种行为? 它应该能正常工作! 我正在构建一个原型板来调查此问题 、因为我仍然相信其中一个 EVM 存在硬件问题(947可能因过大的 VDDIO 电压而损坏)。 这种复杂性。

    Jack、非常感谢您为帮助我所做的努力、非常感谢!

    我将在组装好原型后回来更新该案例。

    再次感谢!      

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    很乐意为您提供帮助! 如果您有任何进一步的更新、您可以在该线程中进行响应。

    此致!

    插孔