This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867E:DP8386x RGMII 搭接如何工作

Guru**** 2949760 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867ERGZ-R-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353565/faq-dp83867e-how-dp8386x-rgmii-straps-work

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83869HM、

配置 DP83867或 DP83869HM (也称为 DP8386x)用于 RGMII 通信时、可以将 PHY 捆绑到两种 RGMII 模式;移位或对齐。 在对齐模式下、RGMII 时钟、数据和 CTRL 之间没有偏差。 在移位模式下、PHY 可以捆绑、以0.5ns 的增量移动相对于时钟的 Data/CTRL。 通过寄存器0x86中的寄存器写入、可进一步将其细化为0.25ns 的增量。

这些延迟可针对 RGMII 总线的 TX 和 RX 部分独立编程。 配置了 RX 时、输出会发生移位并显示在 RX 迹线上。 当配置了 TX 时、输入在 PHY 内发生漂移、因此任何示波器测量都需要考虑内部延迟。

以下是从 DP83867ERGZ-R-EVM 收集的示例数据、用于测量 PHY 发生变化时的 RX 偏差。