Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 大家好、
客户收到有关 SN65DPHY440SS 的以下问题:您可以帮助查看评论吗?
重定时器规范规定、最高 EQ 电平用于4dB 的通道插入损耗,500MHz@这意味着当总插入损耗低于4dB),500MHz(1Gbps 信号速率@时、重定时器可通过 EQ 电平3接收正确数据。
重定时功能似乎比 MIPI 标准)-2dB@奈奎斯特频率(的要求强得多、我对吗?

谢谢、此致、
将会