This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS 重定时器查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353183/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-retimer-inquiry

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

客户收到有关 SN65DPHY440SS 的以下问题:您可以帮助查看评论吗?

重定时器规范规定、最高 EQ 电平用于4dB 的通道插入损耗,500MHz@这意味着当总插入损耗低于4dB),500MHz(1Gbps 信号速率@时、重定时器可通过 EQ 电平3接收正确数据。

重定时功能似乎比 MIPI 标准)-2dB@奈奎斯特频率(的要求强得多、我对吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会

    这意味着 DPHY440能够在500MHz 奈奎斯特频率(1Gbps 信号速率)下提供高达4dB 的补偿、并在750MHz 奈奎斯特频率(1.5Gbps 信号速率)下提供5dB 补偿。

    MIPI 标准中的-2dB 规范定义了 传输线信号路由(TLSR)的插入损耗曲线。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    客户收到另一个问题、  

    发送器和重定时器之间传输线的最大可接受插入损耗是多少?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会

    希望最大可接受插入损耗保持在发送器 TX 和重定时器 RX EQ 的总补偿能力范围内。

    谢谢

    大卫