This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:电源电流

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352902/tca9535-supply-current

器件型号:TCA9535

我要将此器件与可提供5V 50mA 的 Aardvark 配合使用。 足够为该器件供电。  

IO 将用于控制 FET 栅极引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件的静态功耗可以忽略不计。 (确保 TCA 的电源已正确去耦。)

    确保50 mA 足以满足所有负载(流经 I²C Ω 上拉电阻的电流以及为这些晶体管栅极进行(分立)充电所需的任何电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

    请参阅 Clemens 建议。 我同意他的看法。  

    IO 扩展器的输出侧似乎有多个负载。 需要计算组合负载、以确保50mA 足以为器件内的数字内核提供所需的负载以及电流。 但是、需要电流的主要来源是 GPIO 侧。 即使 VCC = 5V、10kohm 上拉电阻的负载也足够小。

    5V/10Kohm = 0.5mA

    24个输出

    24 x 0.5mA = 12 mA。  

    来自 Aardvark 的5V 50mA 电源应该足够使用了。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、TCA 的工作电流是多少。 我希望 FET 栅极(dis)充电电流以 uA 为单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、感谢您的响应、PU 位于不同的电路板上、并与不同的电源轨相连。 TCA 的 IO 仅连接到 FET 栅极引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICC 被指定为< 40 µA。

    FET 栅极可建模为电容器。 低于大约70 pF 的输入电容可以忽略不计;对于较大的栅极、在进行开关操作时会产生明显的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、  

    克莱门斯在这里是正确的。 Icc 可低至0.4uA、但由于开关电流、Icc 在工作模式下最大可达40uA。  

    这仅适用于 TCA9535的操作。 任何从输出侧灌入或拉取电流的负载也将导致总 ICC 电流在40uA 之上的增加。 我建议首先从 GPIO 上的负载要求开始、因为这将是通过 ICC 的大部分电流阱。  

    此致、

    泰勒